改变世界的ABB技术——柔性交流输电系统
ABB于上世纪50年代率先推出了柔性交流输电系统(FACTS),迄今仍然是技术和市场的领导者。在过去的50多年里,ABB已经在全球各地承建了近750个FACTS项目,取得了众多技术突破。 上世纪50年代,在远距离输电领域,ABB不仅推出了里程碑式的高压直流输电(HVDC)技术,还开发出同样具有革命性的柔性交流输电系统(FACTS)。
FACTS是一组能够大幅度提高现有输电网络容量的技术的总称,它能够将现有输电网络容量提高50%或者更多,同时还能够维持或改善电压稳定性、电网可靠性和电能安全性。
FACTS技术的占地面积较小,可以大大降低工程对环境的不良影响。此外,和新建输电线路或者发电设施相比,FACTS项目实施时间更短,投资更少。
新输电线路的用地权谈判和建设需要花费15年时间,而采用FACTS技术,完成同样效果的项目只需要15个月时间。
除了提高输电容量和改善电网控制这些主要作用,FACTS还能够减少远距离输电的损耗,快速消除输电瓶颈,将停电风险降至最低,并为可再生能源(例如风电)并网发电创造了条件。
在工业领域,ABB FACTS创新技术被广泛应用于炼钢行业,将生产力提高了多个百分点,并且稳定了大型电弧炉对于供电系统和附近电网的影响,改善了供电质量。
ABB为挪威国家电网公司Statnett在挪威Viklandet安装的SVC装置。这是ABB自1981年以来为Statnett交付的8套FACTS解决方案之一,该SVC解决方案提高了挪威中部电网的容量和稳定性。
FACTS技术通常被分为两大类:串联补偿和并联补偿,总共包括四项技术:串联补偿的固定串联补偿技术和晶闸管可控串联补偿技术,以及并联补偿的SVC(静态无功补偿装置)和STATCOM/轻型SVC技术。所有这四项技术都是ABB创造的。
ABB总共完成了约750个FACTS项目,占全球所有FACTS容量的一半以上,其中包括:
世界上最大的SVC
2007年,ABB为Allegheny电力公司位于马里兰的黑橡树变电站交付了世界上最大的SVC(500kV)系统。这套系统提高了美国中大西洋地区关键线路的可靠性,同时增加了输电容量。ABB仅用14个月就完成了这个在规模、复杂程度和服务范围方面均刷新世界纪录的项目。
将输电容量提高30%
ABB为沙特电力公司(SEC)提供的串联补偿解决方案将该公司关键线路的输电容量提高了30%。输电容量的提高避免了沙特首都利雅得的电力短缺,并且为SEC节省了建造新输电走廊的巨额投资。
横跨印度的富余电力传输
ABB解决方案稳定了位于印度赖布尔的交流输电线路,该线路是印度最重要的电力节点之一。这条线路使电力能够可靠地从东部电网(电力富余地区)传输到西部和南部地区(缺电地区)。此外,ABB解决方案还大幅提升了线路输电容量,并成为该国规模最大的同类项目。
提高钢厂产量
ABB已经为世界各地的钢厂提供了260多套SVC和轻型SVC解决方案。其中最著名的是Outokumpu公司位于芬兰托尔尼奥的钢铁厂。在那里,ABB SVC和轻型SVC解决方案稳定了大型熔炼车间的电压,帮助其实现了将近100万吨的年产能。ABB解决方案还将谐波和闪变降低至规定的水平,使工厂能够满足电网运行标准的要求。