改变世界的ABB技术——高压直流

ABB的高压直流(HVDC)输电技术,在负责将电力输送到世界各地的用户的输电行业引发了一场革命。 世界上一些最大的城市——纽约、洛杉矶、圣保罗、上海、广州、德里和约翰内斯堡——每天都要消耗大量的电能。由于有了ABB的这种创新技术,这些电能能够从几千公里之外以极低的损耗、极小的环境影响输送给这些城市。

由于有了ABB的这种技术,欧洲和美国的国家和地区电网能够互联,使它们能够随时将电能出售给另外一个国家或地区。

由于有了ABB的这种屡获环保和技术大奖的卓越创新技术,大量的电能得以通过高性能的环保型电缆传输。

由于有了ABB的这种“世界第一”的技术,装有数百台风轮机的中型海上风电场能够安全、可靠地与陆上电网连接,同时丝毫不影响敏感的海洋环境。

也正是由于有了ABB的这种开创型解决方案,海上石油和天然气平台能够用上来自陆上可再生能源电厂的价格便宜的零排放电能。

创纪录和划时代

自上世纪50年代开发出世界上首套商用HVDC系统以来,ABB已在世界各地设计和交付了60多个HVDC项目,其中许多创造了新的建设规模世界记录,或设立了新的性能基准。

它们包括世界上距离最长、输送功率最大的HVDC系统(目前在建的向家坝-上海输电走廊,它能够将6,400兆瓦的电能输送到2,071公里以外的地方);世界上最长的地下电缆和输电系统(澳大利亚180公里Murraylink项目);世界上最长的水下电缆(挪威和荷兰之间的580公里输电线路)。

ABB承建的其他开创性HVDC系统包括世界上最大、最长的海上风电场连接电网(位于北海的400 MW NordE.ON 1项目);世界上第一个为海上钻井平台供电的岸上供电解决方案(位于北海的84 MW Troll A 项目);世界上最大的换流变压器(为美国太平洋联络线项目提供的额定功率为621 MWA,重554吨的换流变压器)。

电力交易和清洁能源

ABB的HVDC技术还实现了国家之间的联网——相邻国家通过交换和交易电能,改善了能源安全。

ABB的HVDC技术已帮助欧洲各国电网和美国各地区电网(还包括美国与加拿大和墨西哥),以及阿根廷和巴西,莫桑比克和南非,以及澳大利亚三个洲的电网之间实现联网。

在这些输电线路中,有几个能够使电能买方从相邻地区引进清洁的水电,从而减少了火力发电的需求,降低了温室气体的排放。

常规、轻型和特高压

1954年,ABB为瑞典建设和投运了世界上第一套商用HVDC系统。从那时起,ABB一直不断改善该项技术,并将它推广至世界各地。 

常规HVDC主要用于陆上(例如在中国和巴西)和水下(例如挪威和荷兰之间)的长距离大容量输电,和连通传统交流(AC)输电技术无法并网的电力系统。 

ABB于1997年推出的轻型HVDC®,能够使用架空电线或环保型地下和水下电缆实现长距离输电。它用于电网互联,和近海风电场和海上钻井平台与岸上电网的连接。

最近,ABB还为向家坝-上海输电项目开发出了一种特高压直流输电(UHVDC)解决方案。这种“电力超级高速公路”将为3,100万人提供充足的电力,是近20多年来在输电容量和效率方面取得的最大的飞跃。

Select region / language