全面提升太阳能应用:ABB支持“阳光动力号 ”环球飞行壮举

2014年4月10日 | 作者:Erika Velazquez

“阳光动力号”是一架完全凭借太阳能提供动力,能够在不添加任何燃料的情况下,进行昼夜连续飞行的飞机。你能想到比这更加令人振奋的清洁技术之梦吗?

此刻,我正在瑞士帕耶讷“阳光动力”全新100%太阳能动力飞机的发布现场。经过12年的研发,这架飞机即将在2015年开启具有历史意义的首次太阳能环球飞行计划。ABB是此次环球飞行计划的重要合作伙伴,因此我们共同见证并分享这次盛事。

“阳光动力”项目史无前例的将零燃料飞行变为现实。在其超过大型喷气式客机翼展宽度的机翼上,安装有17248片太阳能电池板,而其重量仅相当于一辆家庭小轿车。通过不断突破技术难关,这架飞机证明了可再生能源,尤其是太阳能,对于促进世界可持续发展的意义。我们可以高效地利用能源,同时最大程度降低环境影响。

这与ABB的愿景“用电力与效率创造美好世界”相呼应。ABB的传承与历史已清楚展示突破创新可以被转化为切实可行的解决方案,使世界变得更加美好。最近的例子即高压直流断路器,它可以有效、可靠地将可再生能源并入到电网中。该解决方案已被麻省理工学院(MIT)评选为2013年度十佳技术。

ABB 和“阳光动力”项目都对可再生能源领域非常重视,通过不断的创新尝试来应对未来的能源挑战。在技术层面,双方都在可再生能源的有效转换及储能领域做出了显著贡献。

作为能效提升、可持续交通和可再生能源领域的全球领导者,ABB很清楚太阳能的重要性,它能够帮助实现经济增长与环境影响之间的脱钩,并将会在未来能源结构中发挥关键作用。早在上个世纪90年代,ABB就已开始涉足太阳能产业,并长期致力于该产业的发展。去年,ABB斥资10亿美元收购全球第二大太阳能逆变器制造商宝威,在太阳能领域又迈进了重要一步。

伴随着历史性的太阳能飞机环球之旅,ABB和“阳光动力”项目将携手促进可再生能源的应用,共同证明即使减少能源消耗和污染,经济增长和生活品质仍可以不断提高。

期待梦想成真!

Select region / language