机器人挑战赛规则

一、参赛对象

在校生中国大陆及香港、澳门、台湾地区全日制在校大学本科及以上学生(包括本科、硕士和博士生)
非在校生,创业团队或企业

二、参赛方法

参赛者须通过大赛官网www.abb.com.cn注册并提交作品。在校生参赛者(个人或团队)可以同时参加“2016年ABB大学生创新大赛”。

三、参赛题目

本次大赛由三大主题组成,选手可以任选一项参赛:

  1. 简洁
  2. 智能
  3. 数字化

四、日程安排

创意提交 —— 2016年4月5日至7月24日
创意入围 —— 2016年7月25日至8月中旬
创意展示 —— 具体时间将在8月上旬通过ABB中国官方网站公布

五、参赛作品要求

  1. 作品应符合“机器人挑战赛”主题;
  2. 作品语言为中文,文档类型为Word或PDF,字数3000以内,作品文件大小不超过5M;
  3. 作品可以是具体产品、技术,或者解决方案;
  4. 作品需包含以下内容:
    1. 题目
    2. 简要描述(不超过140字英文摘要)
    3. 作品要解决的问题
    4. 目前技术状况
    5. 作品详细描述
    6. 作品的优点或创新点
    7. 作品的缺点或不足
    8. 提交一份1-3分钟的视频
    9. 填写个人/团队申请表(下载申请表做为作品的一部分
      >>>申请表
    10. 其他阐述或验证作品中所涉及方案的相关信息或附件
  5. 作品必须为原创,且不侵犯他人知识产权,已经公开或申请专利的,请注明;
  6. 作品需突出创新性,同时考虑可行性及价值;
  7. 作品内容如果有要求不公开部分,请注明,大赛主办方将只在内部评审使用;
  8. 除7注明之外的内容,大赛主办方享有免费对参赛获奖作品进行部分或全部复制、发行、信息网络传播、展示、翻译、汇编以及其他形式使用的权利,作者拥有署名权。

六、评分标准

创新性50%:创意新颖,设计独特
可行性30%:在理论和操作上具备可行性
作品表达清晰性20%:文档格式规范,描述清楚,表达流畅,内容完整

七、大赛评审委员会

由ABB(中国)有限公司内部专家及外部评委共同组成

八、奖项设置

资金:
投资以换取产品共享权——资金的规模取决于将你的创意概念或产品转换为下一个关键产品里程碑的必要投入。

机器人使用服务:
我们可以提供工业机器人为你的解决方案进行进一步的测试、优化与验证;如果需要,我们还可以提供世界级的机器人专家以及共享实验室空间。

创新支持:
将有经验丰富的创意投资团队为你提供建议与专业支持,帮助提高以及加速你的创意概念或创新转化为资金与收入。

市场投入:
如果你准备好了,我们可以帮助你进入全球市场,或提供直接接触客户的机会来进行市场测试或初始销售。

九、如对大赛有任何疑问,请将问题发至2016ABB机器人创新挑战赛微信交流群(扫描二维码验证入群)

Wechat-group-robotics

Select region / language