2015年ABB大学生创新大赛在线答疑汇总

2015年7月2日 | 16:00 - 17:00


作品设计过程中只能用贵公司的技术吗?

不局限于ABB的技术,也不局限于目前的技术,可以有更多创新的想法。


室内空间基站如何建立?精度大约在什么范围?

建议同学通过查阅资料自己找到合适的方案,比如zigbee。


储氢技术在不在大赛的主题范畴内呢?

是可以的,但是希望能跟能源互联建立起一定的联系。


设计的作品每个子模块都已经有人设计出来,但是还没有人结合起来,请问是否符合比赛要求?

如果内容符合主题是可以的,期待你提出巧妙的整体方案。


作品是关于无人机,以及解决无人机的续航问题。请问在三个主题中应该选择哪一个?

很抱歉同学,你准备的课题不在我们本次大赛的主题范围内,但是否可以考虑把解决续航问题所用的技术应用在电网、智能家居等领域。


如果既涉及能源互联也涉及智能家居,应该选哪类课题?

都可以,建议选择相关性更强的主题。


作品主要是运用大数据对城市拥堵进行分析,然后针对不同的交通状况给出不同的同行策略的城市全智能交通控制系统,请问是否符合大赛的智能家居主题?

如果是城市交通系统,是超出本次大赛范围的。建议与能源互联、电动汽车联系起来。


作品是基于信号分析处理的角度用于音乐的美化方向,但对其具体应用前景还存在疑问,其技术实现可能性是否可行也希望各位老师能提出意见和建议!

非常抱歉,此创意不在我们大赛的范围。希望同学可以将这个想法应用在此次大赛的相关研究领域,例如通讯等。


一个人只能提交一份作品吗?

建议选择最好的作品来参加比赛。


作品里面有用到开源的东西比赛允许吗?

可以,需要注明出处。

Select region / language