Goliat号浮式生产储油船

北极圈内可持续性的石油与天然气生产

想了解更多产品和服务信息?

Goliat号是韩国现代重工集团为Eni Norge能源公司建造的浮式生产储油船 (FPSO) ,ABB将为停靠在北极圈内的这一石油生产设施提供一系列服务和设备。

Goliat号预计将于2015年年初竣工,随后将被运至距离挪威北海岸85公里的巴伦支海海域,负责这片海域首个油田的石油加工处理。

ABB为Goliat号提供的服务包括:电气设备、仪器仪表、阀门、控制系统和通信系统。挪威哈默菲斯特镇将通过高压交流电缆向Goliat号输送电力。 光缆也与电缆捆绑,连接到该设施。

服务范围

ABB将负责Goliat平台11kW配电盘和230 V AC配电柜之间所有变压器、变频器、电机的制造和安装,还将提供所有油田仪器仪表、消防和燃气设备。对于其他设备,ABB与领先供应商Solberg & Andersen达成了合作,共同提供所有气动、液压与电动控制阀门和安全阀门,以及用于阀门监测的“ValveWatch”系统。

Goliat平台的控制系统及陆上变电站将部署ABB的800xA工业自动化系统。与此同时,ABB的3个“扩展操作员工作界面”(EOW) 将与培训模拟器(训练员工对各种情况的反应能力)共同作为运营中心。

利用ABB的通信系统,技术人员无论在Goliat平台还是陆上运营中心都能进行管理和监测。除常用数据链接外,Goliat平台还能够远程连接10公里范围内的所有船舶。

最后,ABB还将提供一系列咨询服务,帮助客户优化生产效率、降低能耗。ABB咨询服务适用于IT、安全和网络基础设施、信息管理、状况监测、运营绩效监测以及流动保障解决方案。

Select region / language