Troll油田电气化项目

包括高压直流和HVAC高压交流电缆系统在内完整的ABB电气传动系统

想了解更多产品和服务信息?

世界首个直流岸电系统

Statoil是Troll油田的运营商,该油田是北海挪威属地上最重要的油田之一。经过9年的运营,庞大的Troll A平台需要加装两台压缩机,以提高产量。

ABB提供了革命性的解决方案,包括一套拥有两项突破性技术的电气传动系统。这两项技术分别是,可以连接钻井平台的世界第一套直流岸电系统,以及第一个商用超高压同步电机,功率为40MW。

ABB解决方案从陆上电网将132kV电流接到StatoilKollsnes天然气加工厂的换流站,并将其转换为直流电,随后,两路40MW的轻型高压直流 (HVDC) 电缆将60 kV电力传输至70公里以外的Troll A平台。在Troll A平台上,紧凑型的轻型换流站把直流电转换为交流电,为两台ABB电机供电,驱动压缩机。

与在Troll A平台上安装燃气涡轮发电机为压缩机供电这种常规方案相比,岸电系统的优势十分突出,无论是投资还是运营、维护成本都明显下降。此外,岸电系统还降低了压缩机对环境的负面影响,每年可减排二氧化碳23万吨。

该项目取得成功后,Statoil在2011年决定由ABB为第3台和第4台压缩机实施相同的改进。ABB现为另一个轻型HVDC电缆系统的工程设计、采购和施工承包商,配套设备包括陆地和海上换流站以及2台功率分别为44 MW和50 MW的电机。

第3台和第4台压缩机将于2015年上线运行,预计能够将Troll油田的开采期延长到2063年。

主要数据

客户: 挪威国家石油公司
地点: Kollsnes以西65公里,挪威卑尔根市附近
客户需求: 岸电系统
范围: - 完整ABB电气传动系统,为2台海上天然气压缩机供电
- 轻型高压直流和高压交流电缆系统
- 轻型高压直流海上和陆上换流站
- 超高电压同步电机
- 电缆系统设计、工程、装配和测试
应用: 海上平台
客户收益: - 降低安装、运营和维护成本
- 每年减排约230000吨二氧化碳
调试时间: 2015
Select region / language