为何ABB解决方案与众不同

作为石油、天然气及化工行业知名的领导者, ABB持续投入和开发新的解决方案及服务。我们在行业、流程控制和技术上的专业知识, 可以满足您不断变化的需求。

久经考验的通信工程能力

ABB是领先的通信解决方案供应商,在全球拥有丰富的经验和工程能力,专注于石油和天然气行业的交钥匙通信工程项目。在超 过25年多的时间里,一直走在通信解决方案的前沿,致力于为客户提供高效、安全和利润最大化的解决方案。

ABB已经建立了专业化的通信部门致力于海上、陆上、LNG和管道等市场领域。每一个新项目我们都会带来优势竞争力,并且我们的通信工程、整合以及总的项目管理和执行能力,已经在行业内多个重要的项目中得到证实。

安全可靠的电力供应

ABB的电力管理系统可以用于海上平台、FPSO、炼厂、LNG设施及大型的石油化工加工设施。该系统有助于您得到安全可靠和 稳定的电力供应—— 不论是电力供应不足、运行中断、过载或者波动。

从北冰洋的海洋平台到卡塔尔沙漠的石油及天然气处理厂都可通过使用ABB的电力管理系统帮助有效地预防停电和运行干扰,同 时控制能源成本、增强安全、减少对环境和健康的影响。

集成的、完全可扩展的安全系统和服务

ABB在可编程系统的设计、实施和容错维护方面拥有超过30年的经验。我们提供有认证的安全控制器和仪器仪表,同时提供全生 命周期的服务,从简单的SIL认证的产品到有认证的执行能力。

基础过程控制系统(BPCS)和安全仪表系统(SIS)基于800xA系统提供的公共操作、组态和信息环境。ABB提供了一个易于扩 展的、从几个回路到整个安全系统的安全解决方案。

安全、经济、有效的控制室环境的设计

石油和天然气工厂的中央控制室是至关重要的房间。然而目前市场上大多数的控制室设计不够优良。除了可能导致操作失误,这种 控制室还会导致操作员无法集中于过程控制, 以运行当今高度集成的过程工艺。

一个总的控制室环境要专注于操作人员的需求,即促进操作员快速、安全和正确地做出决策。操作人员通过交互式显示很容易访 问到需要的信息,且可与同事快速交换重要的信息。在这样环境里,操作人员一直保持警觉,主动投入,完全掌控日常任务,并有能力应对突发状况。

深度行业专业技术和支持

ABB凭借对系统、应用和工艺的深刻理解,广泛的服务组合为自动化和电力提供世界级支持和高水平的服务。ABB 的服务能提 升设备生产率,不断降低整个生命周期的成本,并延长设备寿命。

控制系统的领导者

作为全球领先的控制系统供应商,ABB拥有广博的知识库,包括硬件、软件、应用(连续控制、批量处理、QCS和基 于DCS的SCADA)、项目设计服务,以及非合约的维护服务。

ABB在石油和天然气、纸浆和造纸、水泥和玻璃、采矿和金属、电力和批处理领域引领市场。

系统升级的黄金标准

控制系统的升级通常比较复杂且花费不菲。但ABB 控制系统的升级不仅保持竞争力,还保证生产可操作性。

ABB控制系统升级计划使得自动化系统能够持续使用最新技术,以保证控制和连接的更高水平。全生命周期支持项目使得其适应 控制系统生命周期中每一个阶段的战略需要。

高投资回报率的优化服务

优化服务应用于工业锅炉、制纸机械、控制回路、整定和系统性能、警报/事件管理、批处理过程、先进过程控制等。

ABB 优化服务为您提供更多的盈利。使用经实践证明的,持续改进的方法、 专用的工具、以及对系统和工艺的理解,识别并提供 有价值的改进方案。

ABB的优化工程师都是富于创造力和专心致志的。他们享受提高工艺的过程,并拥有该领域的高专业水平。

世界级的预防性维护

由ABB研发,并由客户细化以及融合超过1,000名以上的专业现场工程师的经验,ServicePro为每一个ABB技术提供优质的预防性维护程序。维护过程持续的测量、报告、并跟踪,然后与ServicePro数据库同步。该过程确保可获取更新和更优质的维护程序。

这些经验的应用确保系统和过程的可用性得到提升,降低停机时间和维护成本,并且延长自动化系统的生命周期。

领先科技的服务技术

ABB 提供的ServicePort,通过现场安装一套软件和硬件设备, 使得 ABB 专家通过远程技术提供本地支持。 ServicePort允许 ABB 专家协助完成系统配置、过程优化、预防性和纠错性维护、工作指令跟踪、备件、诊断、 改进实施、 状态监控等工作,以更快响 应和以更低成本途径获得 ABB 专家的支持。

Select region / language