一百多年来,ABB一直引领电力系统的创新进步,使其发展成为如今用途最广泛的通用能源之一。
智能电网技术不是单一的技术良方,而是将现有技术与新兴技术结合在一起。这些技术经过正确应用可以:提高生产、输电与消费等环节的效率;改善可靠性与经济运行;将可再生能源融入电网,通过电力市场和用户参与来提高经济效率。
ABB具有一百多年的技术领先优势,其门类齐全的产品与系统适用于构建并运行21世纪的智能电网。
ABB在电力系统的发展过程中发挥了根本性的作用。除了种类繁多的智能化电子硬件,ABB的软件产品在公司收购了Ventyx, Insert Key Solutions以及Obvient Software之后也得到了长足发展。这些是对我们的能源管理服务产品的补充,使ABB在支持可靠的、高效的、可持续电力系统方面处于强有力的竞争地位。
最先进的智能电网技术在输电领域,ABB则是该领域的市场与技术领导者:柔性交流输电技术(FACTS)设备可以使现有的输电线路输送尽可能多的电能,并且通过精确的功率控制技术帮助稳定电网运行。高压直流(HVDC)技术可以在陆地上或者水下长距离低损耗输送电能,并可用于连接异步电网。广域监视系统(WAMS)可跟踪关键系统参数,以防止网络中危险的不稳定因素进一步发展。数据采集与监视控制系统(SCADA)分析实时电网运行情况,为快速功率调节提供数据。最大的变化来自配电网络和终端用户,特别是商业和居民用户。
ABB用于智能配电网络和建筑物的技术包括智能电表、楼宇自动化系统、电动车辆充电设备、低压太阳能逆变器、高效输电变压器;变电站和馈线自动化。