主动能源链管理

作为电力与自动化行业的领军企业,ABB已经研发出自己的电池储能系统来主动管理电能价值链上的各种问题。

负载调节

储能是对负载调节的自然、有效补充,可以将需求不旺时的过剩电能存储起来留待需求旺盛时调用。

该方法在特别适合工业应用;比如有时候会遇到负载的可用电能充足,但偶尔会供电功率不足的情况。这种情况下,比起加强电站馈线,储能装置可以更加快速、经济地解决问题。

调峰

我们的电池储能系统提供调峰功能,在用电高峰期将存储的电能输送到电网,减轻配电网的负担。这样做将有效降低峰值需求与平均需求之间的缺口,提高总体效率,使电能得到有效利用。

功率平滑

我们的电池储能系统的另一个重大优势就是可以实现电力平滑控制,防止电力供应出现忽高忽低的现象。存储的能量可以使任何来源于风电场和太阳能电站等间歇性能源的不稳定电力变得平滑,从而确保公用设施可以接收持续恒定的电力。

孤岛效应

在孤岛应用里,当电网电源不可用时,我们存储系统里存储的能量可以用来为电网的某个部分供电。

动态频率调节

频率调节,即将频率调整在设定范围内,是需求侧管理的另一个重要职能区域,可以避免由于整个电网“减速”而引起电力供应中断。

我们的电池储能系统可以在频率过高时吸收功率,在频率过低时注入功率,从而确保电网频率的高效管理。

Select region / language