寻找最佳解决方案

作为电力和自动化技术的全球领军企业,我们为客户提供高端支持、知识和专门技术以帮助其寻找最佳的储能方案来应对各自在电力方面遇到的挑战。

无论是什么电力问题,无论基础设施的老化程度如何,无论是什么地理位置,我们世界级的咨询团队都可以提供最佳的技术方案以满足您的特殊需求,使客户受益于最大化的价值创造和投资回报。

为每一个储能需求定制的解决方案

我们种类齐全的分布式电池储能系统方案包括:定制的交钥匙电池储能系统,可以无缝接入电力系统;以及先进的集成电力变流器,可以配备或者不配备电池。我们种类齐全的分布式电池储能系统方案包括:定制的交钥匙电池储能系统,可以无缝接入电力系统;以及先进的集成电力变流器,可以配备或者不配备电池。

我们的解决方案涵盖了各种电源要求,从数十千瓦一直到数百兆瓦。

独立于电池技术

我们从许多世界级电池制造商那里借鉴了多种电池技术以确保我们不依赖于某种特定的电池技术。这种独立性使我们可以实现储能与电力技术的最佳结合,为每个客户应用提供完美匹配组合。

咨询途径

ABB公司的咨询服务确保我们提供的电池储能系统对于所需承担的各种任务而言是完全最优化的,而且符合所有必要的经济性、环保和政策法规要求。

我们的能量存储解决方案在帮助客户提高现有系统可靠性、以及在稳态, 暂态和短路时的性能方面具有立竿见影的效果。我们的解决方案还可以使电网完全做好应对未来用电需求的准备。

资源

Select region / language