Ventyx Voice项目

美国电力公司率先筹划资产健康中心以解决资产老化问题

想象一下美国最大的输电系统有三分之一的变压器已经使用了50年以上,还有18%使用了60年以上,因此资产更新的要求非常迫切。如何才能在高效完成资产更新任务的同时继续为跨越11个州的500多万用户提供优质服务呢?

美国电力公司(AEP)在2008年成立了AEP-ABB输电技术联盟来领导该服务方案。AEP与ABB一起开始构建强大的资产健康中心平台以确保输电基础设施的可靠性,做法是对老化设备进行目标优先维护和更新。

Select region / language