HVDC (高压直流)

HVHVDC是ABB公司的技术创新,可以远距离大容量输电并且与不兼容的电网实现互连。

远距离大容量输电

HVDC技术可以在很多方面为未来电网做出贡献:

  • 灵活性--非常适合快速响应运行变化和用户需求;
  • 可达性--所有能源都可以使用该技术,包括可再生能源和本地发电;
  • 可靠性--该技术可以确保电力供应的质量以及面对影响可再生能源发电的不确定性和危险时的弹性;
  • 经济性--该技术提供高效的运行和能源管理,并且可灵活适应新规定。

从专业技术角度看,HVDC技术支持潮流控制、电压和功率振荡控制、无功功率支撑、闪变补偿、电压质量优化以及非对称负载下运行和变化负载运行。

ABB公司的HVDC技术已经被许多要求苛刻的输电工程所选中,这些工程如今已经竣工。常规直流输电技术(HVDC Classic)主要应用于远距离、大容量的两端输电项目。其典型应用是千万千瓦级电能从遥远的水电站输送到负荷中心。

然而,轻型直流输电技术(HVDC Light®)则适用于将分布式发电、可再生能源(如风能等)接入现有的交流电网。因为其具有优异的灵活性和适应性,也可以用于智能输电和智能电网。

ABB于1954年在瑞典建成了首套商用直流输电工程。目前全世界在运行的直流输电系统超过120套,其中一半以上由ABB提供。

HVDC技术的诞生与发展
Select region / language