ABB在世界各地承接的变电站工程多于其他任何供应商。我们面向全球提供全方位的服务:从完备的项目管理到零部件的生产,以及现有设施的升级、优化和维修。
什么是变电站?
电能在从电厂输送到用户的过程中将经历数次升压和降压操作。这些都发生在变电站。有两种类型的变电站:输电变电站,额定电压从170千伏到800千伏;以及配电变电站,将电压值从170千伏降至用户所需的中压等级。
走进变电站
ABB拥有100多年的变电站建造经验。典型的空气绝缘变电站由以下设备组成,这些设备全部由ABB制造:
- 开关设备,包括断路器,可以中断额定的短路电流
- 切断器用于在无负载情况下以可见方式切断电源
- 接地开关用于将变电站内的设备接地
- 电力变压器进行升压和降压操作
- 仪表变压器可以测量电流和电压
- 避雷器可以保护开关设备免受闪电引起的过电压伤害
- 变电站自动化,变电站内电力设备的控制和保护系统
- 调度室,里面配备了中压开关设备以及电气控制和保护系统
让技术创新为客户创造最大的利益
ABB专注新技术的持续发展以提高变电站的可用性和可靠性,并解决占地面积、运行速度和自动化程度等关键问题。
ABB发展过程中的一些重要时刻
变电站的占地面积锐减近70%
ABB于1965年推出了气体绝缘开关(GIS),在减少变电站的碳足迹方面迈出重要的第一步。传统的使用空气绝缘开关(AIS)的变电站在当时需要一个足球场大小的面积,使用新技术的变电站的占地面积与相比锐减了将近70%。
2001年,ABB在混合变电站项目综合使用了GIS和AIS技术,与传统的AIS变电站相比,所需空间减少了将近50%。
随着GIS技术的不断发展,ABB显著提高了传统AIS变电站的性能。二合一式的隔离开关断路器 (DCB)作为最新的技术发明,将隔离功能融入了断路器之中。这样可以避免使用两个分开的独立式隔离开关,使得变电站的碳足迹削减了近50%。ABB是第一家在电压等级最高达到500千伏的项目中应用该技术的公司。
预示着自动化与IEC 61850标准的到来
20世纪80年代后期,ABB在变电站自动化方面的创新技术使用数字“1”取代了传统的保护和控制系统。这些技术创新提供了高级应用,并且使操作者可以在中央控制室内对整个变电站进行安全地控制和监视。
ABB同样致力于行业标准的发展,包括在变电站自动化系统中应用到的行业标准。ABB从1995年开始一直在推动IEC 61850变电站通信标准的发展和鉴定,并且在其变电站自动化产品和系统组合中全程应用该标准。
ABB在变电站自动化和系统集成方面的丰富经验帮助其为输电变电站和配电变电站提供优化的解决方案。
自从在2004年安装了全球第一套IEC 61850多供应商变电站自动化系统之后,ABB已经为新建和改建项目提供了数百套系统和数以千计的产品。
ABB是全球领先的空气绝缘、气体绝缘以及混合开关设备和变电站、IEC 61850变电站自动化解决方案和系统供应商。
* 适用于“变电站内通信网络和系统”的IEC 61850标准