可再生能源并网

将可再生能源接入电力供应系统并且对系统的可靠性、能源效率和容量利用率进行优化,离不开智能电网。

为了使电力系统在接入了大量波动性的可再生能源之后能可靠地运行,传统电厂必须在其输出范围内更具灵活性,必须进行投资将大容量远程发电接入电网并稳定系统运行,还需要额外的自动化和配电级别的电压调整,需要需求侧、分布式可控发电和储能参与进来以帮助匹配可再生能源发电的波动。智能电网可以实时使用数据网络对这些越发复杂的电力系统进行智能化、自动化控制。

太阳能和水力发电

ABB为水电、风电和太阳能电站提供电站控制系统,并提供定制的远程连接将绿色能源接入电网。这样的自动化系统及其配套电气设备已经在西班牙安达索尔的欧洲第一座大规模100兆瓦太阳能电站投入使用。在阿尔及利亚,世界上第一座太阳能联合循环发电站(175兆瓦)所使用的成套电站控制系统也是由ABB负责提供的;由ABB总承包的效能比达到80%的一座1兆瓦太阳能热发电站,在西班牙以创造纪录的时间建成。

海上风电场

ABB是世界上最大的风电行业电气设备和服务供应商。公司为风电场提供成套电气系统,并且提供风场到岸上电网的海底连接。轻型HVDC及其配套的无油电缆和紧凑型换流站将德国Borkum海上风电场连接到德国国家电网,该风电场距离海岸125公里,装机容量最高达400兆瓦,是世界上最大的风电场之一。

Select region / language