智能家居与楼宇自动化

商业和住宅建筑约消耗全球终端用户能源需求的38%,主要是用于取暖、制冷和电气产品用电。

节能技术可以帮助楼宇减少电力消耗,比如智能控制可以根据实际需要调节电气设备的室内加热温度,亮度和能耗。ABB的产品和系统可以在这些领域节能30~60%。

如今,这样的智能楼宇系统独立于电网运行。在更加智能化的网络里,智能楼宇系统可以与电网互相作用,帮助用户更好地控制其用电量和用电时间。例如,用户可以通过对其楼宇自动化系统进行配置,消减用电高峰期的供热需求,用户还可以授权第三方或公共电网代表其执行相关操作。这样可以帮助用户减少电费,并提高系统的总体效率。

为完全融入供电网络,楼宇需要配备能够采集更精确的用电数据并能与公共电网的配电自动化系统或网络管理服务方案进行通信的仪表。

Select region / language