什么是智能电网?

智能电网是电网系统的升级版,依托先进的基础设施,经过调试以促进所有相关设施的融合,从而使得电网以可持续、可信赖、最经济的方式管理电力需求。

智能电力--为全球可持续发展提供高效动力

电力是世界上使用最广泛、用途最多的一种能源,其全球需求量与日俱增。然而,电力生产也是目前最大的二氧化碳排放来源,是导致气候变化的重要原因。为缓解气候变化带来的负面影响,必须对当前电力系统进行重大改进。

传统电力系统从诞生至今已历经百年。电力系统是现代社会赖以生存的基础设施中最有影响的组成部分。它能够为工业、商业和居住用户提供电力,满足日益增长的电力需求。当前电力生产主要依靠燃烧化石燃料,向地球大气层排放了大量的二氧化碳,给气候和社会带来了负面影响。

为满足不断增长的电力需求并减少二氧化碳排放,我们需要一个能够以可持续、可靠且最经济的方式来解决这些电力系统中存在的挑战。

未来属于智能电网

智能电网将提供更多的电力以满足日益增长的需求、提高电力供应的可靠性和质量,提升能源使用效率;智能电网可以将低碳能源融入电力网络。

智能电网拥有可以平衡电力需求的响应容量,并且有潜力将新技术应用到储能设备和电动车辆等大规模使用中。

电力系统将经历重大改进以提升可靠性、减少电力损耗、降低资本支出和维护费用。智能电网将更有效地控制能源成本,为用户提供可靠的能源供应。智能电网带来的环保效应包括:降低峰值需求、融合更多可再生能源、减少二氧化碳排放和其他污染物。

ABB相信智能电网是电力系统的未来发展方向,智能电网的设计必须满足全球社会对于电力的四大主要需求:容量、可靠性、效率、可持续性。

Select region / language