可靠性-经过特别设计的电网可以满负荷运行

现今的电网绵延数千公里,因此为了最大可能地输送电能,必须仔细控制输电线路里通过的电力潮流。目前可用的相应级别自动化基础设施必须在配电系统中更广泛地使用,以实现电力生产企业与个人用户的无缝对接。

向下直达电源插头的可靠操作

低可靠性在经济上是一大劣势。伯克利国家实验室2005年的研究数据显示,每年由于美国电力系统的低可靠性而导致的成本损耗约为800亿美元。成本损耗的大部分来源于频繁发生的短时间电能扰动,该扰动极大地影响了商业和工业用户。为提升电力系统的可靠性,必须启用超大规模监控系统。广域监控系统(以及数据采集与监视控制系统(简称SCADA))可以提供详细的电网运行实时信息。

为确保以最大电能通过输电线路,交流电网必使用柔性交流输电技术(简称FACTS)。高压直流(HVDC)线路可以用来稳定大型电网或者连接以不同频率运行的电网。

自动化变电站作为输电系统的节点必须得到进一步发展;最后,变压器之类的高性能设备必须无故障运行。

输电系统至今仍是技术创新的重点。配电系统仍在期待拓展后的自动化技术能够改进其性能并提高其可靠性。

为了尽可能减少可靠性问题以及由此带来的经济上的劣势,未来电力系统从电站到个体用户的输送链上的每个节点都必须发挥其最佳性能。

容量

Fulfilling the growing global demand of electrical energy

效率

Increasing the efficiency of power generation and reducing losses in transmission, distribution and consumption of electrical energy

可持续性

Ensuring the effective integration of renewable power generation

Select region / language