ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
在过程稳态持续时,任何批次管理器可以按计划操作,但是如果发生突发事件怎么办?800xA批处理是唯一可以提供恢复意外的批次控制解决方案。其中的关键就是采用系统800xA的批次管理策略的灵活性,并且还支持动态配方参数。
800xA批处理符合ISA88、ISA95、IEC 61512 和 IEC 62264这些行业标准,并进一步凭借ABB丰富的自动化专家技术而有所提升。
对于有授权要求或FDA、MHRA、TGA等法规要求的制造过程,系统800xA批处理提供实现合规的必要工具。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴