标准的工作站和网络设备被广泛的应用于自动化系统。这些系统部件的正确行为会对自动化系统的整体性能和可靠性产生显著的影响。通过持续监测这些设备,系统指示即将会发生的问题,从而可以积极主动的保持系统的最佳可用性。
PC,网络和软件监测(PNSM)软件包提供了一系列代表系统800xA中常见的设备和系统进程预定义的IT资产(例如打印机,电脑,交换机和软件程序)。这些IT资产提供从简单数据(打印机缺纸)到复杂数据(检测到计算机缓慢的内存泄漏)。
当检测到问题(或预期的问题),软件可以自动生成报警,并通知相关
用户。默认情况下,IT资产的状态可以通过系统800xA的状态查看器进行查看,或通过预定义的IT资产类型的标准面板进行查看。当与资产优化资产监控结合使用时,可以根据错误条件产生报警,IT资产状态可以被资产查看器和资产报告器所查看。IT资产也可以作为资产库项目从ABB的SolutionsBank下载。
当800xA系统安装PNSM,IT资产的数据可以被用于: