Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

如何实现工业环境下物、服务和人的互联

ABB的系统800xA提供最短和最安全的路径实现物联网在过程自动化的收益​,解决您工厂实际的问题,并以具有成本效益的方式实现真正的商业利益。

分享本页

低成本的传感器和物联网连接在工业领域推动新的决策模式

整个行业的趋势是结合了可扩展性和云计算的成本优势,并充分利用了连接​、带宽、计算能力、能效,以及基于软件服务的更智能化的设备。在800xA中,这是一个重要的元素,使得不同工厂之间人员系统服务和设备可以协同工作。通过采用这些智能设备,物联网(IoT)成为合作的中心。这形成了人和人之间,系统和设备之间信息共享的基础,从而提高决策和自动化水平,优化生产力,满足不管是现在还是未来的需要。

在工业生产中,有许多服务正在改变过程和制造行业,例如收集大量的设备数据用于后续大数据分析,从而支持预测性维护。另外,也可以想象把大数据分析作为闭环控制回路的一部分,从而根据实时信息的分析结果做出动作。

另外,也可以想象把大数据分析作为闭环控制回路的一部分,从而根据实时信息的分析结果做出动作。

在关键的工业应用中实现挑战

在普通系统和工业系统之间的IoT有相似的地方,但对于可扩展性有显著的差异性。工业以太网的应用面临低延迟、系统的关键程度、对预测性的要求、系统故障和网络安全的适应能力等诸多约束。因此,有理由需要具体考虑工业物联网系统包括人员因素,这也是为什么ABB提出的“物​、服务和人的互联(IoTSP)”。

我们清楚地发现,在对工业以太网的关键工业应用的支持上将面临很多挑战。

工业以太网的应用面临低延迟、系统的关键程度、对预测性的要求、系统故障和网络安全的适应能力等诸多约束。

过程自动化实施IoTSP所面临的的挑战举例如下:

  • 资源管理相关的边缘计算,例如,在不同的基础设施水平的计算分配,从边缘(现场或车间)到云。
  • 工业物联网设置中的鲁棒性和可预测控制结构。
  • 包括通过基于虚拟化技术现场总线以太网的异构网络技术支持。

  • 物联网架构多层次的基础设施中的应用程序的服务器​、通信、分布式系统的分析框架。

  • 物联网基础设施对优化资源使用或容错管理的运行时适应机制。

重新定义控制系统扮演新的角色

工业自动化技术,更加注重信息的作用,在一个最安全最可靠的平台上实施和运行工业应用中的物​、服务和人的互联。在过去的10年中,ABB一直处于物联网概念的领先位置,通过重新定义和改造800xA控制系统在越来越多的仪表和连接的世界中扮演新的角色。

对于800xA,我们把不断的改善不同的工厂间人员,系统和设备之间的协同工作作为我们的使命。

还有更多的物​、服务和人的互联(IoTSP)相关的活动会带来新的功能和系统,这将有助于我们的使命。由于这些概念正在演变为现实,我们已经准备好利用这些来进一步提高我们的客户服务。
800xA 提供一个最安全最可靠的平台,实施和运行工业应用中的物、服务和人的互联。

移动到新功能——平稳的

依靠ABB 800xA的属性目标技术,,我们的物联网技术,我们的基础架构允许轻松的连接新功能,以及替换原有的功能,-所有都不会改变我们用户的工作方式。

例如我们如何从一个图形引擎转换到新的图形引擎,首先允许两个并行运行,然后平滑的转移到新的引擎上。

ABB独特的协作架构

800xA 属性目标技术

连接未连接的——无缝的

另外一个例子是我们如何连接不同的厂商的PLC、控制器ERP 系统。800xA对工厂的设备具有独特网络物理表示方式​——“属性目标”,我们系统的核心技术。

在系统800xA中,用户可以享受设备维护视频监控系统之间无缝的协同工作,即使设备不是由ABB的控制器所控制。

物​、服务和人的互联肯定会带来新类型的设备和系统与我们的用户协同工作。
在系统800xA中,用户可以享受设备维护和视频监控系统之间无缝的协同工作,即使设备不是由ABB的控制器所控制。

运行工业互联网——安全的

安全是依然是构建未来基于物​、服务和人员的互联工业系统的基础,因为这些系统显而易见的暴露在物理和网络安全风险中。系统800xA具有最先进的防御机制来运行现代化的工厂,从而使这些工厂实现更高的连通性,移动性和网络水平。

安全是依然是构建未来基于物​、服务和人员的互联(IoTSP)的工业系统的基础

800xA网络安全

数据的收集——协同地

从连接设备上获得的数据进行上下文理解是增加IoTSP(物、服务和人的互联)商业价值的关键因素。仅仅有资料是没有帮助的,除非它可以及时的采取行动。这可能意味着需要把信息分配到组织内独立的个体,网络中其他的系统,其他设备,或者设备本身。

没有数据的上下文意味着我们最终会有一个烂摊子(而不是大数据),对这样的数据进行分析会提供错误的结果。而我们可以把这些错误的信息依靠移动性快速的传递给许多人面前。

“属性目标”技术确保所有的数据都会被放在正确的上下文位置,从而让我们避免失去跟踪的信息。

ABB深深的理解在工业环境中许多复杂的流程,所有的事情是如何正常工作的。我们有专业的知识,基础设施和模型把数据转换成可操作的信息,帮助我们的客户解释这些信息并推动优化措施。优化可以是局部的或者系统性的,并且可以是手动或者自动的。所有连接的设备,系统和人员需要互相呼应协同工作。

我们有专业的知识,基础设施和模型把数据转换成可操作的信息,帮助我们的客户解释这些信息并推动优化措施。

IoTSP成功的关键从长远看是智能资产,安全性,上下文关联的数据,和业务解决方案。好消息是ABB在这些领域耕耘多年,您依然可以在物联网浪潮的最前沿找到可靠的合作伙伴。


实现物、服务与人的互联,可以通过

800xA控制系统

部署物联网技术