“ABB的智能项目执行模式的基础是高效的云工程、数字化软信号配线、标准化和自动数据管理。”ABB公司石油天然气及石化的产品管理负责人Dan Overly说,“随着Select I/O的发布,构成一个项目的所有的数据点,无论是硬接线连到控制系统或是一个集成的电气变电站部分,现在都可以通过数字化软信号配线技术直接集成到系统800xA架构中。因此,通过将I/O硬件从控制单元脱离实现多工作流环境,它可以更加高效地执行项目,并且使项目变更带来的返工量需求降到最低,从而更加快速的递交项目和更加节省项目成本。”
ABB的智能工程是一个项目执行模式,通过降低20%到30%的投资和运营成本,来减少整个项目的风险,同时又能提高竞争力。一个项目的后期变更往往会导致更高的成本和产生对项目计划的不利影响。通过ABB的智能工程的全新执行模式,通过将I/O硬件从控制单元脱离实现多工作流环境,可以更快速的启动项目,同时降低项目复杂性和增加可预测性。
Select I/O - 智能工程中的一个重要组成部分,允许用户在项目早期先进行安装标准化的机柜和I/O标准底座,然后再在现场选择I/O的类型。它可以通过数字化软信号配线来替代使用空间和劳动密集的盘柜接线,并允许事先进行回路检测,而系统的其余部分在后期交付。这最大限度地减少了项目后期变更带来的影响,允许并行完成项目任务,从而缩减项目进度。
Select I/O解决方案的网络是通过以太网现场总线通信接口(FCI)来连接嵌入式冗余交换机和使用独立的信号调理模块(SCM)来处理来自过程和安全应用现场的信号。除了支持-40至+70摄氏度的环境温度,还支持每个通道的信号电流隔离,每个信号调理模块(SCM)都具备电流限制并有一个独特的“现场断线”模式,增加了保护和灵活性。支持线性监测DI、SOE和电流过高选项,从而减少对辅助第三方设备的需求,有助于I/O柜的标准化。
Select I/O的冗余以太网通信接口(FCI)使得该I/O解决方案更加灵活和适用于所有项目。除了可用于Select I/O,FCI还可以支持系统800xA的多通道S800 I/O,允许用户来选择最适用的I/O解决方案。
“作为ABB AbilityTM系统800xA的扩展,它向用户提供了为他们的自动化项目获得更多节省成本的机会。Select I/O灵活性必将带来项目执行的全新变革。”ABB控制技术业务单元全球负责人Ilpo Ruohonen说。