Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

基金会现场总线(FF)设备管理

ABB提供了FF总线的完整解决方案,包含组态工具和网络设备。

FF是一个开放式、集成化结构,适用于分布式控制系统应用,通过网络和设备提供开放标准的过程自动化应用。支持两类现场总线网络:
  • 31.25kbit/s速率的H1链路连接两线制现场设备如变送器、执行器和I/O点,包括本安应用;
  • 100Mbit/s高速以太网的HSE方式,H1子系统通过链路设备连接;
Freelance支持整个FF架构包括高速以太网(HSE):
  • AC 800F控制器的FF HSE可选冗余模式;
  • 基础设施和网络设备也可以有高可用性方案;

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
服务
即插即用
大量现场设备通过Freelance认证并且能够实现无缝集成。ABB与第三方设备制造商的设备不断的扩充到设备库中。设备集成中心 一项管理和增强这些设备库的服务。
FOUNDATION Fieldbus工程组态
在Freelance工程师站中,前馈部分的设备通过链接设备描述(DD)文件进行配置。在实际现场设备尚未连接到控制器的情况下可以组态FF。

仪表设备配置在LD 800HSE链路设备的H1链路上。因为Freelance工程师站支持FF设备的现场控制,可以组态功能图使得每个FF设备的功能块实现互联。Freelance工程师站会自动生成处理过程传送到链路活动调度器(LAS)上。

支持冗余链路活动调度器,而且可以将FF设备作为唯一的I/O设备,并且使用控制器的功能块。

FOUNDATION Fieldbus调试
活跃列表显示HSE和H1链路上哪些设备是有效的。在调试期间,Freelance可以比较设备模块组态参数与实际参数。这样能够发现已修改设备参数并且通过上传的方式将其传输到组态配置软件中。

链路活跃调度器(LAS)能够被停止以便中断H1链路中控制回路的执行。

Freelance系统支持的其它协议

Loading documents

Related offering