Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Advant Master分布式控制系统 (DCS)

ABB 为应用广泛的Advant Master控制系统提供支持和升级服务,包括高容量冗余配置AC410、AC450控制器,以及S100 I/O 和S800 I/O。

Advant Master 控制系统应用广泛,仍在ABB支持当中,很多客户计划在此平台上多使用几年。大多数的客户将800xA HMI 增加到Advant 系统控制器和I/O中。

ABB Advant Master 在1992年发布, 它是ABB Master 和 Taylor 300 系统演进到共同一个硬件和软件平台的发展结果。

Advant Master DCS 引进两个高容量控制器--AC450、AC410,机架式S100 I/O,特性提升的冗余方案,同时还有基于UNIX系统的操作员站状态的接口。1996年推出了远程 S800 I/O,提供了冗余通信和1ms 的时间戳的模块的灵活性。

ABB Advant 的前身是在1984年推出的 Advant Master DCS,基于MasterPiece 200 控制器及机架式及S100 I/O Masterview 800的操作界面与高端Tesselator 显示系统,在1988年进一步增加远程S400 I/O。上世纪90年代中后期发布了远程EX S800 I/O和PROFIBUS DP,支持连接第三方的子系统。

2004年,Advant Master DCS 开始了下一步向800xA 演进的过程,应用于Advant master 的800xA。

ABB 最大化您对系统投资,为你的控制系统供了一条演进的路径。 设计本着持续发展和提供服务的理念,延长生命周期、提高可用性和提高系统性能,通过控制系统ABB产品组合及更多的方案来实现。

对于在Advant Master 不能实现的新功能,ABB 可以针对每一套系统提供一系列的演进解决方案。

想了解更多产品和服务信息?

服务范围

首选服务产品
分类服务产品

成功案例

Loading documents