Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

电网标准和规范的重要性

并网发电的分布式可再生能源发电量稳步增长——驱动建设更智能、更多样化、更强大的电力基础设施。


国家电网系统历经100多年的时间建成,如今该系统构成了现代社会所依赖的基础设施中有效的组成部分之一。电网由输配电线路、变电站、变压器,以及将电站电力提供给工业、商业和住宅用户的其他各种组件组成,可满足不断增长的电力需求。 

如今,全球各地的电网都在经历一个前所未有的变革时期。2015年并网的大型风电继续快速发展,风电总装机容量超过4.31亿千瓦-相当于500多个现代核电站的总装机容量。

随着并网的大型风力发电及其他分布式可再生能源发电并入国家电网,我们日益需要对现有的输配电系统进行现代化升级改造。与此同时,还有必要修订国际标准和国家电网规范,为建设更智能、更多样化、更强大的电力基础设施创造条件。 

电网标准及规范确保稳定性与安全性

我们每一天所使用和所做的一切几乎都有标准。只有符合标准才能保证新产品与现有产品、服务和流程之间的互连互通。与电网有关的重要标准是由国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、中华人民共和国国家标准化管理局(SAC)和电气和电子工程师协会(IEEE)颁布的。当然,其他国家标准同样重要,但它们通常是对上述主要机构所颁布标准的改编。

电网受诸多标准和电网规范的制约,这些标准和电网规范通过规定任何一种电站并网发电时必须考虑的主要因素,力求确保电网的安全稳定运行。

电网规范也被称为“互连准则”。电网规范针对电站(如风电站)技术和运营特征及参与生产、运输和利用电力的各方提出要求。电网规范致力于解决与电网有关的所有重大问题,并保证电网性能及安全运行。因为并网的大型风电站可取代常规电站,所以,风电站有望支持电网并提供类似于常规电站的辅助服务。

电网规范主要涉及输电系统电压和频率变化、故障事件、无功功率性能、安全安保等方面。这些规范通常针对风电场并网点(公共耦合点)提出要求,但有时也会针对单个风电机组并网点(连接点)提出要求。在风电行业,普遍认为最苛刻的要求是德国(VDE-AR-N 4120)、英国(The Grid Code)、欧洲—欧洲电力传输系统运营商网络、ENTSOE(NC RfG)、中国(国家标准)和美国(FERC,NERC)的现行标准。

在未来管制中要考虑新的需求

随着并网的可再生能源发电能力的不断发展,如今需要对标准和电网规范进行修改,以满足新的需求。对于电站运营商和组件供应商而言,重要的是要了解相关动态及新趋势。只有这样,他们才能确保电站及所有组件符合相关标准和电网规范。

在下一篇博文中,我们将概述目前的行业动态及其对未来管制可能会产生怎样的影响。敬请继续关注我们,或参加我们即将举办的诸多活动,如将于2016年10月19-21日在北京举办的“北京国际风能展览会”。 我们期待与您探讨ABB如何助您一臂之力,使您的风电场取得更好的经济效益。

相关链接

分享本页

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们