Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

MNS-Up per data center

#DidYouKnow

Lo sapevi che…
...un buco di tensione di soli 15 millisecondi può paralizzare un data center?

Un buco di tensione che dura anche meno di un battito di ciglia, può interrompere l’attività dei data center che forniscono l’alimentazione a servizi essenziali come gli ospedali e sono diventati fondamentali per la vita di tutti i giorni, garantendo ad esempio gli acquisti online, i pagamenti digitali e l’accesso ai social media. ABB ha riunito tutti i componenti critici per l’alimentazione di un data center in un’unica soluzione. Per garantire un’alimentazione sicura ai data center sono infatti necessari di differenti tipi di apparecchiature: quadri, gruppi di continuità (UPS), generatori, trasformatori e batterie e tutte queste apparecchiature creano un'infrastruttura complessa che richiede molto spazio. È anche difficile eseguire l'aggiornamento quando i requisiti del data center cambiano, ad esempio se la quantità di potenza totale necessaria aumenta durante il ciclo di vita del data center o se è necessaria una riconfigurazione dell'infrastruttura IT.

ABB ha integrato un quadro di bassa tensione e un UPS in un unico prodotto modulare che prende il nome MNS-Up, realizzato partendo da un prodotto consolidato come il quadro MNS. I quadri sono composti da interruttori elettrici, fusibili o interruttori automatici e sono utilizzati per controllare e proteggere apparecchiature elettriche. La loro affidabilità è direttamente collegata all'affidabilità dell'intero sistema di alimentazione. Un sistema UPS fornisce alimentazione di emergenza in caso di guasto della fonte di alimentazione in ingresso principale. Con il suo design modulare, MNS-Up può adattarsi facilmente all'aumentare delle esigenze di alimentazione di un data center. MNS-Up di ABB è conveniente perché tutti i componenti sono installati in un unico dispositivo, eliminando la necessità di connessioni multiple, quindi l'installazione è più veloce e più semplice e ha un ingombro ridotto.

Aspetti principali:

  • Riduzione del CAPEX fino al 10%
  • Risparmio di spazio fino al 30%
  • Installazione e messa in servizio fino al 20% più rapide

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci