ニュースセンター

ハイライト

プレスリリース

ABBとポルシェ、共同でeモビリティを促進

プレスリリース

ABB、世界初となる海底発電技術システムを実証、海洋石油・ガス生産の新時代を示す

プレスリリース

ABB、スイスのバーデンに最新のエネルギー貯蔵システム生産設備を開設

アーティクル

産業の将来:デジタルトランスフォーメーション

アーティクル

ABBの技術が貢献する持続可能な観光

プレスリリース

  • Thumbnail
    Press release

    ABBはこのたび、より広い範囲の出力電圧をサポートするためにCLPオープンフレーム電源製品ファミリーを拡張しました。お客さまである設計者が必要とする電力レベルとその選択肢を提供することに重点を置いて、出力電圧が最大54ボルト(DC)に、電力が最大550ワットに増加します。新しいCLP電源は、電力の増加を実現すると同時に、ボードにできるだけ多くの機能を実装しようとするときに多くの設計者が直面するスペースの制限、という課題も解決します。 CLP製品ファミリーに新しく追加された製品は次のとおりです: CLP0212 DC (36-75VDC入力、12VDC/200W出力、50 x 101 x 36mm); CLP0248 PoE+ (90-265VAC入力、54VDC/200W出力、50 x 101 x 35mm);CLP0412 (90-265VAC入力、12VDC/450W出力、76 x

  • Thumbnail
    Group press release

    ABBは英国のSSEリニューアブル社と、ノルウェーのエクイノール社によって、HVDC Light®を供給し、世界最大級の北海ドガーバンク地域の洋上風力発電所を英国の送電系統に連系する企業に選ばれました。 英国の洋上風力市場で初めてHVDC技術を活用する当プロジェクトでは、ABBは、最も小型のステーション設計と電力業界で電力損失が最小である利点を組み合わせることにより、環境フットプリントが最も小さい技術のひとつを供給します。ABBは、HVDC Light®コンバータシステムを供給し、一方、アイベル社は、2つのHVDCオフショアコンバータプラットフォームを供給します。 2016年に、ABBとアイベル社は洋上風力連系の設計、エンジニアリングおよび最適化に関するパートナーシップを発表しました。

  • Thumbnail
    Press release

    ABBカナダは、宇宙探査に貢献しうるカナダ宇宙庁(CSA)の走査機構の開発に関する175万ドルの契約を獲得しました。

  • Thumbnail
    Press release

    本日、ABBは、テキサス州ヒューストンのテキサスメディカルセンター(TMC)キャンパス内に世界で初めて新医療ハブを開設しました。この拠点には、医療スタッフやラボスタッフの病院での臨床研究や物流業務を支援するために設計されたモバイルYuMi®ロボットなど、さまざまなコンセプト技術が展示されています。 デュアルアームモバイルYuMi®は、ある場所から別の場所への異なるルートを見つけることを学習しながら、自律的に人間の同僚の周りの動線を見つけ、ナビゲートすることができます。これは、医薬品の調製、遠心分離機への装填および取り出し、液体のピペッティングおよび取り扱い、ならびに試験管のピックアップおよび選別を含む、広範囲の反復的かつ時間のかかる活動を行う可能性を有します。 モバイルYuMi®はまた、病院において、多種多様なロジスティクスの役割で使用され得ます。 TMCイノベーション

その他の情報

Select region / language