South Korea - Korean

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. 자세히 보기

기업문화

세계를 선도하는 기업 ABB에서 여러분의 잠재력을 마음껏 발휘할 수 있습니다.

ABB 구성원 모두가 함께한다면 무엇이든 이룰 수 있습니다.


ABB의 일원이 된다는 것은 곧 보다 나은 세상을 만드는 일에 동참하는 것입니다. 지성과 윤리의식, 글로벌한 사고방식과 차별화에 대한 열정을 겸비한 사람이 바로 ABB가 원하는 인재상입니다.
비전을 갖고 일하기

ABB의 일원으로서 맡은 역할이 무엇이든 더 나은 세상을 만드는데 일조하고 있다는 것을 기억하십시오.
지구촌 외지에 지속가능한 발전소를 건설하는 일, 자동화공장 근로자들의 안전을 개선하는 일, 환경오염을 해소할 새로운 기술을 개발하는 일에 이르기까지 우리의 일은 수많은 사람들의 삶과 밀접히 연관되어 있습니다.

글로벌한 시각으로 접근하기

ABB는 전세계 100개국 147,000명의 임직원이 서로 협력합니다. 우리는 다양성의 가치를 존중하며 다양한 관점으로 문제를 해결하고자 합니다. 이러한 우리의 노력이 사업 성공의 밑바탕이 될 것임을 확신합니다.

도전정신

탄소배출을 줄이기 위한 방법은 무엇인가? 드디어 직류(DC)가 교류(AC)를 대체하게 될 것인가? 스마트 그리드를 통해 보다 안정적인 전력 발전이 가능할 것인가?
이처럼 ABB는 오늘날 세계가 직면한 수많은 난제들을 해결하는 것을 과업으로 삼고 있습니다. 여러분은 이러한 난제 해결의 주체로서 스스로의 한계에 도전하고 시야를 확장함과 더불어 전문적인 경력을 쌓아가게 될 것입니다.

기술의 선구자가 되십시오

해저 3,000미터의 원유 추출, 대형기관차 견인전동기, 분당100kW의 전력을 공급하는 전기차용 충전기. 이는 바로 ABB가 기술력으로 시장을 선도하는 분야 중 일부입니다.
ABB가 최고의 혁신기업으로서 입지를 유지하기 위해서는 기술에 대한 열정으로 가득한 최고의 전문가들이 필요합니다.

리더십과 협동

ABB는 모든 임직원에 대한 리더십을 장려하고자, 거리낌 없는 의견 공유 및 개인의 경력개발을 장려합니다. 우리는 직원들이 각자 맡은 업무를 주도적으로 수행하기를 기대하며, 이를 통해 직원 개개인의 역량을 끌어모아 혼자서는 이루기 어려운 보다 큰 성취를 달성하는 것을 목표로 합니다.
이처럼 ABB는 리더십과 협동을 통해 더욱 많은 일을 이룰 수 있습니다.

ABB 뉴스 피드