Eigenschaften

Layout_features_good
Ob zu Hause oder unterwegs, Sie und Ihre Lieben können Ihre täglichen Aktivitäten erledigen, ohne sich zu jeder Tages- oder Nachtzeit über unerwünschte Eindringlinge oder gefährliche Vorfälle Sorgen machen zu müssen.

360° Freiheit und Einfachheit

ABB-secure@home bietet umfassende Sicherheit und schützt Ihr Zuhause Tag und Nacht von innen und aussen. Nicht nur vor Eindringlingen, sondern auch vor unglücklichen Ereignissen wie Überschwemmungen und Bränden. Da es sich um ein hochentwickeltes System handelt, kann es vollständig an Ihren individuellen Lebensstil angepasst werden.

Die Installation und Inbetriebnahme von ABB-secure@home ist einfach und unkompliziert. Dank störsicherer und professioneller Funkgeräte werden vorhandene Mauerwerke oder Wandverkleidungen nicht beschädigt. Es hat eine intuitive Architektur und ist über seine intelligente Zentraleinheit, die dedizierte Fernbedienung oder die Fernsteuerung von Ihrem Smartphone oder Tablet aus einfach zu verwalten.

Features_secure@home_292x146_2
Sensor_Motion-Detectors_Indoor-Passive-IR-Motion-Detector_292x146

Volumenmessung in Innenräumen

Jede Bewegung, jede Anwesenheit im Haus wird durch volumetrische Sensoren erfasst. Diese befinden sich an strategischen Punkten und sind je nach Bedarf mit verschiedenen Abdeckungslinsen ausgestattet. Sie passen sich automatisch an Änderungen der Umgebungsbedingungen an und bieten eine einstellbare Empfindlichkeit. Beim Alarmsignal kann zwischen dem sofortigen oder verzögerten Modus gewählt werden.

Hausbereichserkennung

Viele kleine Augen passen auf und gewährleisten einen umfassenden Schutz, damit Sie sich komplett entspannen können. Verschiedene Sensoren können im Aussenbereich, im Garten und im gesamten Hausbereich angebracht werden: bidirektionale IR-Melder, Tür-/Fensterkontakt, Haupt- oder Nebeneingänge. Eine fachmännische Funktechnologie kann den Gesamtbereich jedes Gebäudes präzise und termingerecht überwachen.

Perimeter_292x146
Motion-Detectors_Compact-Dual-PIR-Perimeter-Motion-Detector_292x146

Die erste Verteidigungslinie ist draussen

Die Mission von ABB-secure@home ist es, maximale Sicherheit und Ruhe zu gewährleisten. Aus diesem Grund beschränkt sich das System nicht nur auf die Gewährleistung der Sicherheit in Ihrem Haus, sondern auch auf die Aussenbereiche. Ausgeklügelte Sensoren sind in der Lage, jede Ecke des Grundstücks zu überwachen und Eindringlinge zu erkennen, noch bevor sie sich dem Gebäude nähern.

Zu Ihrem Schutz

Einbruch, Überschwemmungen, Feuer. Solche Gefahren treten auf, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Daher ist es gut zu wissen, dass ABB-secure@home Ihr Zuhause im Notfall im Auge behält.

Der optische Rauchmelder ist in der Lage, eine ungewöhnliche Rauchkonzentration in der Umgebung zu erkennen, die häufig ein Anzeichen für einen Brand sein kann, während der Wärmemelder eine effiziente und genaue Erkennung von Bränden ermöglicht, insbesondere in Umgebungen wie Heizräumen und Küchen, wo Rauchmelder aufgrund der starken Verunreinigung der Luft ungeeignet sind.

Hochwassermelder schützen vor Wasserlecks, die Ihrem Haus und darunter liegenden Wohnungen sehr teure Schäden zufügen können. ABB-secure@home schützt vor alltäglichen Gefahren.

smoke_detector_292x146_good
secureathome_mobile_292x146

Einfache Fernbedienung

ABB-secure@home ist neben ABB-free@home®, dem Hausautomationssystem und dem Welcome-Türöffnungssystem Teil des ABB Smarter Home. Dank dieser Integration wissen Sie immer, was zu Hause passiert. Mithilfe der ABB-free@home®-App melden Sie sich einfach im myBuildings-Portal an und greifen von überall auf Ihr Smart Home zu – auch aus den Ferien. Über eine einzige App können Sie jederzeit überprüfen, ob alle Fenster geschlossen sind oder ob jemand vergessen hat, das Licht auszuschalten. Ebenfalls können Sie im Alarmfall über die App benachrichtigt werden.

Weitere Systeminformationen

Select region / language