ABB Update Copy Convert

Ihr Weg zur einfachen Konfiguration

header image key visual


Ob klein, medium oder gross, jedes KNX-Projekt ist einzigartig. Doch bei der Konfiguration der Geräte gibt es stets eine Reihe von Vorgängen, die sich in allen Projekten wiederholen. Um den Aufwand bei der Konfiguration und Wartung unserer in ETS-Projekten eingesetzten Geräte zu reduzieren, haben wir mit der ETS-App «Update Copy Convert» (UCC) ein kostenloses Tool entwickelt, das nützliche Funktionen für die ETS-Anwendung und die Gerätekonfiguration in einem ETS-Projekt bereitstellt.



Highlights

Speed
Schnellere Konfiguration

Alle Funktionen in der App vereinfachen die Konfiguration und der Wegfall überflüssiger manueller Arbeiten hilft, Zeit und Kraft zu sparen.

Configuration reuse
Wiederverwendung von Arbeitsvorgängen

Bereits vorhandene Konfigurationen können innerhalb oder zwischen ETS-Projekten problemlos übernommen werden.

Faster resolution of problems
Schnelle Problemlösung

Das Wechseln von Kanälen oder der Austausch von Geräten sind kein Problem. Mit der ETS-App lassen sich Störungen im Handumdrehen beheben.




Hauptfunktionen



Erfahren Sie mehr



Select region / language