eOVR - Digitale Überspannungs-Schutzeinrichtung

Sicherstellung der Systemverfügbarkeit per Fernzugriff

eOVR key visual

Lernen Sie die digitale Generation von Überspannungs-Schutzeinrichtungen von ABB für smarte und intelligente Anwendungen kennen. Der Bedarf an Fernüberwachung aller Produktdaten zur Verbesserung der Nutzung nimmt weltweit zu, Insbesondere in intelligenten Gebäuden, Kraftwerken, Krankenhäusern, Rechenzentren und Windkraftanlagen.

ABB’s erste digitale Generation von Überspannungs-Schutzeinrichtungen eOVR, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der vorbeugenden Wartung dar und setzt die Entwicklung smarter Gebäude fort. Es schützt nicht nur Geräte vor transienten Überspannungen, Gerätedaten werden in Echtzeit über Modbus-RTU mit dem ABB InSite-Energiemanagementsystem abgerufen und in einem Dashboard visualisiert, was ein besseres präventives Management von Betriebsproblemen ermöglicht. Mit den Daten kann eine vorbeugende Wartung nach Zustand eingeleitet werden, um die Sicherheit, Verfügbarkeit und Lebensdauer der elektrischen Anlage zu verlängern.

 

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns

Hier gehts zum Video!

Video

Produktdetails

operational continuity
Kontinuierlicher Betrieb


Der eOVR gewährleistet den Betrieb des Systems, indem es die elektrische Anlage vor gefährlichen transienten Überspannungen schützt

cloud data
Zugriff auf Echtzeitdaten


eOVR bietet die Möglichkeit, Überspannungsereignisse nach Uhrzeit, Datum und Höhe der Spannungsspitze zu speichern. Das macht eine Überwachung in Echtzeit möglich.

predictive maintenance
Vorausschauende Wartung


Durch die digitale Verknüpfung aller von eOVR überwachten Daten kann der Benutzer darauf aufmerksam gemacht werden, welche vorbeugenden und korrigierenden Wartungsmassnahmen durchgeführt werden müssen.




Produktbeschreibung - Überspannungsschutz eOVR

eOVR Seite 12groß

Anwendungsbereiche

Der Bedarf an Fernüberwachung aller Produktdaten zur Verbesserung der Nutzung nimmt weltweit zu, insbesondere in intelligenten Gebäuden, Kraftwerken, Krankenhäusern, Rechenzentren und Windkraftanlagen. Dank der kontinuierlichen Überwachung der an das System angeschlossenen eOVRs können Wartungsarbeiten rechtzeitig im Voraus geplant werden, wodurch die Zahl der dringenden Wartungsarbeiten verringert und gleichzeitig das Schutzniveau jeder einzelnen Anwendung erhöht wird.
Mit einer verbesserten vorausschauenden Wartung wird die Systemverfügbarkeit erhöht und ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet – besonders wichtig für kritische Versorgungsanwendungen wie Krankenhäuser, wo jede Unterbrechung zu Todesfällen führen kann.

Auch wenn es um die Kontinuität des Betriebs in Produktionslinien geht, kann eine frühzeitige Meldung des Systems auf der Grundlage der Gerätezustandsüberwachung Produktionsausfälle, Geschäftsverluste und Kundenunzufriedenheit verhindern. Für schwer zugängliche Anlagen, wie z. B. Windkraftanlagen, ist die Fernüberwachung besonders nützlich, da Echtzeitdaten von jedem mobilen Gerät aus leicht abgerufen werden können.
Erweiterte Wartung eOVR

Individuelles Dashboard

dashboard
SPD Lebensdauer (%)

Der SPD Varistorstatus (100 % - 0 %) ist abhängig vom Leckstrom, der durch den Varistor fliesst, wenn sich seine Leistung verschlechtert.
→ Wenn der Wert 0 % erreicht wird, sind nachge­ schaltete Anlagenteile nicht mehr gegen Überspannung geschützt.

Zähler für Überspannungsereignisse (Anzahl, Datum, Uhrzeit)

Dies ist die Anzahl der Überspannungsereignisse (1, 2, 3...), die vom eOVR bearbeitet und überwacht werden.
→ Sie kann bei der Vorhersage der Lebensdauer aufgrund einer hohen Anzahl von Überspannungen oder anderen Netzstörungen helfen.

Amplitude des Stromstosses (A)

Dies ist der während des Stromstosses
gemessene maximale Stromwert.
→ Sie ermöglicht die Bewertung des
durchschnittlichen Stromstosspegels, vor dem das SPD schützt, und die Feststellung, ob eine Aufrüstung erforderlich ist.

Über-/Unterspannung (V)

Bei Über- oder Unterschreitung des Nennspannungswerts wird ein Alarm ausgelöst.
→ Permanente Überspannungen führen zu
einer vorzeitigen Alterung der SPD Varistoren.

Umgebungstemperatur (°C)

Dies ist die in der Umgebung des eOVR gemessene Temperatur.
→ Bei zu starker Erwärmung, die zur Zerstörung
von DIN-Schienen-Geräten führen könnte, wird der Benutzer gewarnt.

Optimale Bedienung

Individuelles (InSite) Dashboard mit benutzerfreundlichen Widgets und Alarmeinstellungen.

Überwachung eines vorgeschalteten MCB

Hiermit wird angegeben, ob ein MCB vor dem eOVR ein- oder ausgeschaltet ist.
→ Bei ausgeschaltetem MCB schützt das SPD die Anlage nicht.

Status des Erdungsanschlusses

Der Status gibt an, ob der eOVR korrekt geerdet ist.
→ Wenn keine Verbindung zur Erde besteht, wird die Überspannung eine andere Erdverbindung
finden und alle Geräte auf ihrem Weg beschädigen.

Leckstrom (μA)

Dies ist der Wert des Stroms, der durch den Varistor fliesst.
→ Er zeigt an, dass der Varistor beschädigt ist und genau überwacht werden muss, um einen ungewollten Ausfall zu verhindern.


Konfigurierbare Alarme

LED Anzeige
AlarmeeOVR2025

Systemübersicht

Weitere Informationen

Produktinformationen
Produktauswahl
Downloads
  • SPDs vom Typ 1+2, Typ 2 & Typ 2+3 zum Schutz vor direkten und indirekten Überspannungen
  • Kompatibel mit System pro M compact® InSite
  • Modbus RTU Schnittstelle zur Anbindung an Energiemonitoringsystem InSite oder andere Hersteller
  • Vorausschauende Wartung
  • Zugriff auf Echtzeitdaten
  • Garantiert unterbrechungsfreier Betrieb
  • Individuelles Dashboard und Alarmeinstellungen
Loading documents


Weitere Produkte



Select region / language