Die Teilnehmer des drahtlosen Netzwerks wie z.B. intelligente Lichtschalter, Jalousieschalter und Thermostate, die über eine große Fläche und mehrere Stockwerke verteilt sind, müssen in der Lage sein zuverlässig miteinander zu kommunizieren. ABB-free@home® Wireless-Geräte verwenden ein Meshed-Network, um die Abdeckung des Netzes auf das Maximum zu erweitern und sicherzustellen, dass auch der Schalter auf der obersten Etage erreicht wird und die Befehle, angemessen und zuverlässig ausführt.
In einem Meshed-Network können alle Teilnehmer miteinander kommunizieren. Entweder direkt, wenn sie sich in unmittelbarer Reichweite befinden oder indirekt über einen anderen oder mehrere Knoten, wenn sie weiter entfernt sind. Während dieses Vorgangs bestimmt der System Access Point automatisch den effizientesten Weg, um eine Nachricht an den richtigen Empfänger über mehrere Knoten von einem bestimmten Punkt im Netzwerk zu senden. Dieser Prozess wird kontinuierlich durchlaufen, so dass das System auf Änderungen reagieren kann, z.B. beim Versagen einzelner Geräten, wenn neue Geräte hinzugefügt werden oder auch auf bauliche Veränderungen, die den Empfang beeinträchtigen.