Vorteile

advantages_header_intrusion-alarm-systems

Aktivieren Sie das Sicherheitssystem mit nur einer Berührung. Wenn Sie das Gebäude verlassen, können Sie eine vollständige Szene auslösen: Scharfschalten des Sicherheitssystems, Schalten der Beleuchtung, Einstellen der Heizung und der Klimaanlage auf einen definierten Abwesenheitszustand und, je nach Tageszeit, Schließen der Rollläden.

Höchste Sicherheit im Alarmfall

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, können die Beleuchtung eingeschaltet und die Rollläden als zusätzliche Abschreckung geöffnet werden. Auch wenn Sie zu Hause sind, kann die ABB-Lösung Fenster und Türen Ihres Hauses absichern und im Alarmfall auch die Beleuchtung gemeinsam mit der Sirene einschalten und die Rollläden öffnen.

Mehr Komfort und Sicherheit

Durch Deaktivieren des Sicherheitssystems schaltet das System die Leuchten im Eingangsbereich ein und stellt die Heizung auf den Komfortmodus. Alle Sicherheitssensoren, z. B. für Wasser, Gas und Rauch, sind immer aktiv. Im Alarmfall steuern sie nützliche Funktionen wie Steckdosen, Rollläden und Leuchten.

Zu Hause sicher sein, auch wenn die Alarmanlage nicht aktiviert ist

Stellen Sie sich folgendes vor: Sie sind zu Hause, einige Eindringlinge können versuchen, nachts Zugang zu erhalten oder unbeaufsichtigte Eingänge zu benutzen. Die Alarmanlage ist ausgeschaltet. Sie können die Panikfunktion per Knopfdruck aktivieren: Leuchten schalten ein, Jalousien fahren hoch.

Weitere Informationen

Select region / language