Eigenschaften

Bequem von Anfang an. Der Komfort bei der Nutzung von Busch-free@home® beginnt schon mit der Installation. Mit der Anlage lassen sich alle Anwendungen im und rund ums Haus erstaunlich einfach miteinander verbinden.

Lichtsteuerung

  • Schalten und Dimmen der Beleuchtung
  • Vordefinierte Dimmwerte
  • Einfach einstellbare Lichtszenen
  • Steuerung von Leuchtengruppen
  • Bewegungsabhängige Lichtsteuerung
  • Integrierte Philips Hue LEDs
  • Unterstützung der Energieeffizienz

 

Jalousiesteuerung

  • Steuerung von Jalousien und Vorhängen
  • Fensterüberwachung
  • Einzel- oder Gruppensteuerung
  • Integration in verschiedene Szenen
  • Sturm-, Regen-, Windschutz und Wetterstation
  • Optimierte Energieeffizienz durch verbesserte Isolierung
  • Zeitsteuerung nach einem festen Zeitplan oder Sonnenauf- und -untergang

 

Heizung und Klima

  • Bedarfsgerechtes Heizen, an Ihren Tagesablauf angepasst
  • Für Heizkörper oder Fußbodenheizung
  • Unterstützung der Energieeffizienz
  • Eko-Modus
  • Vollständige Integration in Szenen zur Komfortsteigerung
  • Automatisches Abschalten beim Lüften

 

Türkommunikation

  • Integration in das Busch-free@home®-System über den Busch-free@homeTouch
  • Großes Touch-Display (17,8 cm), auf dem Sie sehen können, wer vor Ihrer Tür steht 
  • Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht
  • Integrierter Bildspeicher
  • Konfiguration von "Willkommens-Szenen", wenn ein Besucher klingelt oder die Tür geöffnet wird

 

Sicherheit

  • Anwesenheitssimulation
  • Fernzugriff und einfache Statusvisualisierung
  • Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte über Ihr myABB-LivingSpace-Konto
  • Bewegungserkennung
  • Panikschalter
  • Videoüberwachung von Türen und Fenstern

 

Zusätzliche Eigenschaften

Szenensteuerung

scene-control-1Mit Busch-free@home® wird das Erstellen oder Konfigurieren von Szenen zum Kinderspiel. Eine intelligente Assistenzfunktion in der App hilft beim Zusammenstellen der gewünschten Funktionen. Ein einziger Tastendruck am Schalter, am Busch-free@homeTouch, Smartphone oder Tablet genügt und schon wird eine komplette Szene aufgerufen. So lässt sich beispielsweise das Wohnzimmer innerhalb von Sekunden für jeden Anlass und jede Situation verwandeln - für die Begrüßung Ihrer Gäste oder für einen angenehmen entspannten Abend zu Hause.

Fernsteuerung über myABB-LivingSpace

remote-control-1

Die ferngesteuerte Gebäudesystemtechnik von jedem Ort der Welt bietet Ihnen zahlreiche Vorteile: Sie können die Tür öffnen, wenn Familie und Freunde zu Besuch kommen, die Statusanzeige für die Beleuchtung, Fenster und Jalousie aufrufen, oder die Heizung anmachen, sobald Sie das Büro verlassen, so dass es schon warm und gemütlich ist, wenn Sie zu Hause ankommen. Mit myABB-LivingSpace werden Fernzugriff und -steuerung einfacher denn je. Sie benötigen lediglich einen Internetzugang und schon verbindet die App das Busch-free@home®-System mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer. Die gesamte Kommunikation zwischen myABB-LivingSpace, Busch-free@home® und Ihrem Gerät wird durch TLS und eine zusätzliche End-to-End-Verschlüsselung gesichert. So müssen Sie sich über die Sicherheit beim Datenaustausch keine Gedanken machen.

Sprachsteuerung


voice-control-1Gebäudesystemsteuerung noch einfacher gemacht. Busch-free@home® lässt sich mühelos über Sprachbefehle steuern – ganz einfach, ohne aufwendige Konfiguration und ohne dass spezielle Sprachkommandos erlernt werden müssen. Der Benutzer kann intuitiv mit dem System interagieren, als würde er oder sie mit einem Menschen kommunizieren. Es versteht Befehle wie "Alle Lichter anschalten!" und reagiert auch mit "Okay. Alle Lichter sind an." Das System kann auch auf Fragen des Benutzers reagieren, wie z. B. "Sind die Lichter noch an?" Die Sprachsteuerung wird über die Mikrofontaste auf der Benutzeroberfläche der Busch-free@home®-App aktiviert.

Logikfunktionen


logic-functionsl-1Über das Menü "Aktionen" kann der Benutzer verschiedene Funktionen basierend auf Wenn-Dann-Logik intelligent kombinieren. Wenn der Wind zu stark wird, werden die Rollläden automatisch geöffnet und so vor Schäden geschützt. Wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird und niemand zu Hause ist, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone geschickt. So erschaffen Sie ein intelligentes Zuhause.

Anwesenheitssimulation


presence-simulation-1Immer ein gutes Gefühl. Die Anwesenheitssimulation von Busch-free@home® zeichnet den Wochenablauf der Geräte auf. So verhält sich die Anlage bei Abwesenheit der Bewohner genau wie bei deren Anwesenheit. Diese Funktion kann von den Bewohnern von überall aus aktiviert und geändert werden. Wie zum Beispiel auf einer Geschäftsreise, im Urlaub oder etwa beim Einkaufen um die Ecke. Mit der App auf dem Smartphone sind Fernbedienung und Sicherheitskontrolle des gesamten Hauses zeit- und ortsunabhängig möglich.

 

Weitere Informationen

Select region / language