Der Kunde hat die Wahl zwischen kabelgebundener oder kabelloser Kommunikation zwischen den Busch-free@home®-Geräten.
Kabelgebunden: Das Kabel kann durch den gleichen Kanal wie das Stromkabel geführt werden und ist sehr flexibel in der Installationen, da es alle Kombinationen der linearen, Baum- und Sternkonfigurationen erlaubt. Die Verwendung einer KNX-zertifizierten Busleitung (J-Y(ST)Y 2x2x0.8) wird empfohlen.
Kabellos: Die drahtlosen Geräten der Busch-free@home® bieten die gleiche Funktionalität wie die kabelgebundenen, ohne dass eine Verbindung mit einem Buskabel notwendig ist. Da die Kommunikation über Funk erfolgt, ist nur eine Hauptstromversorgung erforderlich.
Die Inbetriebnahme aller Komponenten erfolgt über die gleichen bewährten Schnittstellen – entweder über einen gewöhnlichen Web-Browser oder über die Busch-free@home®-App. Die Möglichkeiten bleiben unverändert. Kabelgebundene und drahtlose Geräte können problemlos Teil von Zeitprogramme sein und über Sprachbefehle oder per Fernzugriff über myABB-Living Space betrieben werden. Mit Busch-free@home® lassen sich bis zu 64 kabelgebundene und 64 drahtlose Teilnehmer (Geräte) in einem System installieren, exkl. Netzteil. Dies erlaubt dem Kunden insgesamt bis zu 128 Geräte mit einer Anlage zu verbinden. Jeder Teilnehmer im Netzwerk hat eine eindeutige Adresse, die vom Herzstück des Systems – dem System Access Point – erkannt wird. Ein Gerät kann über mehrere Kanäle verbunden sein, dennoch wird es als ein Teilnehmer gezählt, bspw. der 4-fach Schaltaktor.