Installation

Das Kommunikationssystem von Busch-Welcome® kann schnell von nur einer Person montiert und installiert werden. Ein einziges System besteht aus mindestens einer Außenstation und einer Innenstation sowie dem System Controller. Dieses System kann durch zusätzliche Systemkomponenten entsprechend erweitert werden. Alle Geräte sind über die 2-Draht-Busleitung miteinander verbunden. Diese Technologie macht es einfach, ältere Glockensysteme in Busch-Welcome® umzuwandeln.

2-Draht-Bussystem


Zwei Drähte - zweimal so einfach zu installieren. Die Busch-Welcome® Türkommunikation arbeitet konsequent mit einem 2-Draht-Bussystem. Das bedeutet, dass bestehende Leitungen unter normalen Umständen mit wenig Aufwand wiederverwendet werden können. Durch den modularen Aufbau der Außenstationen können die Elektro-Installateure aus einer Vielzahl von Anwendungen wählen: Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen.  So eignet sich Busch-Welcome für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Modernisierung jeder Art von Immobilien.

 

System Controller, das Zentrum des Systems

Kontrolle für Komfort. Alle Wege führen zum Busch-Welcome® System Controller. Es liefert und steuert das Türkommunikationssystem. Als "Gehirn" aller Geräte ist ein System Controller obligatorisch und exklusiv in jedem Türkommunikationssystem installiert. Es bietet nicht nur Strom, sondern verwaltet auch die gesamte Kommunikation und Kontrolle zwischen Außenstationen und Innenstationen für Gebäude, Torstationen und das Tor im gemeinsamen Teil. Sowohl Standard-System-Controller als auch Mini-System-Controller werden zur Verfügung gestellt, um unterschiedliche Projektanforderungen zu erfüllen.

Systemtypologie

Busch-Welcome®
Mit Busch-Welcome® können Sie verschiedene Systemverknüpfungstypen auswählen, um die Anforderungen an verschiedene Gebäude zu erfüllen. Für jedes System gibt es 2 Arten von Verbindungen, um die Verteilung von Geräten zu steuern. Eine Struktur ist die "Loop" -Verbindung (1), die bedeutet, alle Geräte nacheinander zu installieren. So können Sie auf eine ganz einfache Art und Weise mehr als eine Innenstation parallel umsetzen.

Mit dem "Zweig" -Anschluss (2) ist es möglich, Türkommunikationsgeräte für Mehrfußbauten zu installieren. Der wichtigste Vorteil ist die stabile Verbindung aller Geräte, wenn ein Gerät ausfällt. Bei Projekten mit unterschiedlichen Anforderungen können Sie Branchen- und Schleifenverbindungen (3) zusammenführen.

 

Weitere Informationen

Select region / language