ABB Ability™ InSite Energy Pro

Steigerung der Energieeffizienz

In der zunehmend komplexen Energielandschaft, die durch die Integration erneuerbarer Energien und elektrischer Verbraucher wie Wärmepumpen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge geprägt ist, ist ein effizientes Energiemonitoring insbesondere für die Verwaltung mehrerer Liegenschaften eine zunehmende Herausforderung geworden.

Um diese Herausforderungen zu meistern, bietet ABB Ability™ InSite Energy Pro eine umfassende cloud-basierte Plattform für intuitives Energiemonitoring an mehreren Standorten.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • español
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • svenska
  • български
commercial application

Energieeffizienz steigern

InSite Energy Pro Compact
Einfache Implementierung und Nachrüstung
  • Reduzieren Sie Komplexität, Kosten und Platzbedarf mit nur einer Steuereinheit als Haupt-Gateway
  • Nachrüstung und Aufrüstung bestehender Anlagen jederzeit möglich, mit minimalen Eingriffen in den laufenden Betrieb
  • Optimaler Einstieg ins Energiemonbitoring und einfache Integration in Energiemanagementlösungen von ABB und von Drittanbietern
InSite Energy Pro Multisite
Intuitives Energiemonitoring
  • Benutzerfreundliche Oberfläche mit Multi-Standort-Ansicht, Echtzeitwerten und umfassenden Details zu Energieverbräuchen und Anlagenstatus 
  • Anpassbare Dashboards mit einer breiten Palette an Widgets für maßgeschneiderte Ansichten entsprechend den Anforderungen
Decision-making
Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung
  • Fernüberwachung von Energiedaten in Echtzeit, KPI-Übersicht und Alarmmeldungen, um immer informiert zu sein und proaktives Handeln zu ermöglichen
  • Manuelle Steuerung ausgewählter Lasten, um im Falle einer kritischen Situation schnell reagieren zu können
  • Benchmark-Analysen ermöglichen Vergleiche zwischen verschiedenen Geräten, Gruppen oder Standorten, um Verbesserungsbereiche zu identifizieren
InSite Energy Pro Reporting
Reporting und Transparenz von Energiedaten
  • Umfassende Berichte, die verschiedene Datenquellen aggregieren, um den Energieverbrauch und die Kostenverteilung an verschiedenen Standorten aufzuzeigen
  • Macht Energiedaten zugänglicher und transparenter und hält wichtige Stakeholder über die Gesamtverbäuche und KPIs auf dem Laufenden
  • Unterstützt die Einhaltung von Energieeffizienzvorschriften (z. B. ISO 50001)

Entdecken Sie die InSite Energy Pro

Systemarchitektur

Die Steuereinheit des Energiemonitoringsystems InSite, SCU200, verwaltet die Energie verschiedener Geräte wie Leistungsschalter, Zähler und Wechselrichter und fungiert als zentrales Gateway.

Durch die Verbindung mit ABB Ability™ InSite Energy Pro erhalten Benutzer einen ganzheitlichen Überblick über ihr Energie-Ökosystem, was das Lastmanagement, die Leistungsoptimierung und die Kostensenkung erleichtert.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
  • Anpassbare Energie-Dashboards
  • Übersicht über Immobilien an mehreren Standorten
  • Asset Management zur Überwachung angeschlossener Geräte
  • Manuelle Steuerungsfunktionen
  • Benchmark-Analyse
  • Alarmeinrichtung zur Benachrichtigung im Falle kritischer Situationen
  • Zusammenführen von Energiedaten und Erstellung von Energiereports

Anwendungen


commercial application
Zweckgebäude

Unternehmen sind an verschiedenen Standorten tätig und haben jeweils individuelle Anforderungen an Energieeffizienz und -monitoring. Ohne die richtigen Tools kann die Bewältigung dieser Komplexität eine Herausforderung sein.

Die Implementierung einer umfassenden Energiemonitoringlösung kann Betriebsabläufe rationalisieren, die Energieeffizienz steigern und umsetzbare Erkenntnisse liefern. Dadurch wird der Energieverbrauch optimiert, Nachhaltigkeitsziele unterstützt und gleichzeitig die Kosten gesenkt.


InSite Energy Pro_multi-dwelling
Mehrfamilienhäuser und Wohnkomplexe
Wohnanlagen stellen vielfältige Anforderungen an das Energiemonitoring. Betreiber und Hausverwalter benötigen einen umfassenden Ansatz zur Überwachung des Energieverbrauchs im gesamten Komplex, während Mieter nach Möglichkeiten suchen, informiert zu bleiben und ihren Energieverbrauch zu optimieren.

Mit einer zentralen Plattform wie ABB Ability™ InSite Energy Pro können Stakeholder fundierte Entscheidungen auf Basis von Echtzeit-Energiedaten, Erkenntnissen und Benchmark-Analysen beschleunigen und so ein effektives Energiemanagement und betriebliche Effizienz ermöglichen.

FAQ


Welche Gateways können eine Verbindung zu InSite Energy Pro herstellen?

Die Steuereinheit des Energiemonitotingsystems InSite von ABB, SCU200, ist das einzige Gateway, das eine Verbindung zu InSite Energy Pro herstellen kann. Die Steuereinheit SCU100 kann keine Verbindung zu InSite Energy Pro herstellen.

Wie läuft die Geräteinbetriebnahme ab?

Es wird kein separates Tool oder Software benötigt. Die Inbetriebnahme erfolgt wie gewohnt über den SCU200-Webserver. Sobald die Cloud-Inbetriebnahme startet, werden die mit dem Webserver verbundenen Geräte automatisch in der Cloud erkannt.


Warum brauche ich eine Authentifizierungs-App?

Mit der Authentifizierungs-App können wir Ihre Anmeldeinformationen überprüfen und Cybersicherheitsstandards einhalten. iOS-Nutzer können die Authentifizierungs-App im App Store herunterladen. Android-Nutzer können sie im Google Play Store herunterladen.


Welche Gerätetypen können in InSite Energy Pro konfiguriert oder visualisiert werden?

Alle Geräte, die technisch an die SCU200 angeschlossen werden können (gemäß ihren Kommunikationsprotokollen), können in InSite Energy Pro konfiguriert und visualisiert werden. Die verfügbaren Widgets ermöglichen je nach Geräteart unterschiedliche Visualisierungsarten.


Select region / language