Unternehmen, die sich für Smissline TP entschieden haben

Unterschiedliche Anwendungen, viel Mehrwert

SMISSLINE ist die ideale Lösung für Gebäudekonzepte und Maschinen, in denen Sicherheit, Verfügbarkeit und flexible Erweiterungs- und Änderungsmöglichkeiten bei der Energieverteilung wichtig sind.




Unternehmen: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co. KG


Anwendung: Maschinenbau
Der Maschinenbau für die Pharmabranche zeichnet sich durch hohe Flexibilitätsansprüche aus. Diese Flexibilität und die notwendige Verfügbarkeit der Energieversorgung für Maschinen, die 24.000 Ampullen pro Stunde verschließen, bietet  Smissline TP.

Mehr dazu




Unternehmen: Arburg GmbH und Co KG


Anwendung: Gebäudeinfrastruktur
Für die Energieverteilung setzt ARBURG auf das Stecksockelsystem Smissline TP. Für ARBURG, einem der weltweit führenden Maschinenhersteller für die Kunststoffverarbeitung, spielt Flexibilität eine wichtige Rolle, um mit der Expansion des Firmensitzes im baden-württembergischen Loßburg Schritt zu halten. Flexibel müssen daher auch die Konzepte für die Energieverteilung sein. Deshalb setzt ARBURG seit Jahren auf das Stecksockelsystem.

Mehr dazu



Unternehmen: Homag GmbH


Anwendung: Gebäudeinfrastruktur

Flexibles Gebäudemanagement bei der Homag GmbH. Die Homag Group fertigt Maschinen für die holzbearbeitende Industrie und ist weltweit Marktführer. Im baden-württembergischen Schopfloch setzt die Tochterfirma Homag GmbH für flexibles Gebäudemanagement auf Smissline TP.

Mehr dazu



Unternehmen: M-T-N Elektrotechnik GmbH


Anwendung: Bahninfrastruktur
ABB-Technologie hält fahrerlose U-Bahn am Laufen. Touristen, die am Hauptbahnhof Nürnberg in die U-Bahn der Linie 3 einsteigen, staunen nicht schlecht: Einen Fahrer suchen sie vergeblich. Produkte von ABB helfen dabei, dass der Betrieb seit über zehn Jahren reibungslos funktioniert. Smissline TP kommt wegen des geringen Platzbedarfes und der Möglichkeit, unter Spannung arbeiten zu dürfen zum Einsatz.

Mehr dazu



Unternehmen:
ALTE LEIPZIGER Versicherungen


Anwendung: Gebäudeinfrastruktur
Einstimmiges Votum der Haustechnik für für Smissline TP. Eine reibungslose Energieversorgung ist für die ALTE LEIPZIGER essenziell. Daher vertraut das traditionsreiche Versicherungsunternehmen bei seinen Elektroverteilungen auf das Stecksockelsystem Smissline TP.


Mehr dazu



Unternehmen: Continental Teves AG & Co oHG


Anwendung: Rechenzentrum
Der Continental-Standort in Frankfurt-Rödelheim ist die Heimat des größten von insgesamt drei Konzern-Rechenzentren weltweit. Hier wird an vielen Technologien für die Zukunft geforscht; darüber hinaus produziert das Werk hochwertige ABS- und ESC-Systeme. Bei der Ausstattung der Rechenzentren setzen die Frankfurter auf ABB Produkte – insbesondere auf Smissline TP.

Mehr dazu



Unternehmen: Universität Konstanz


Anwendung: Rechenzentrum
Die Uni Konstanz ist eine der besten jungen Forschungsuniversitäten weltweit. Das Rechenzentrum ist auf eine einwandfrei funktionierende Energieversorgung angewiesen. Deshalb ist dort seit Jahren bei den Energieverteilungen das Stecksockelsystem Smissline TP gesetzt.

Mehr dazu



Unternehmen: Serverius B.V.

Anwendung: Rechenzentrum
Minimale Ausfallzeiten und ein möglichst hohes Qualitätsniveau - diese Eigenschaften sind für Kunden bei der Auswahl eines Rechenzentrums entscheidend. Serverius hat deshalb sein Rechenzentrum in Meppel von der Einspeisung des Netzbetreibers bis zu den letzten Racks auf der Datenetage voll redundant erneuert. Das Unternehmen wählte ABB als strategischen Partner für die Erneuerung und Erweiterung der elektrischen Infrastruktur. Das berührungssichere Verteilersystem SMISSLINE TP spielt dabei eine wichtige Rolle.

Mehr dazu [EN]



Unternehmen: Oslo Lufthavn AS

Anwendung: Flughafen
Der Flughafen Oslo wählt steckbare Schutzgeräte für eine zuverlässige Stromversorgung in seinem neuen Pier und dem neuen Zentralgebäude. Die Stromversorgungen, von der Einspeisung bis zu den Endstromkreisen, sind mit einer Reihe von Komponenten von ABB aufgebaut, einschließlich steckbarer Module in den Unterverteilern. Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit ist absolut wichtig am Flughafen, der 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in Betrieb ist.

Mehr dazu [EN]



Unternehmen: Systemec GmbH

Anwendung: Rechenzentrum
Eine einzige Sekunde Ausfallzeit wäre enorm störend und teuer, aber mit Smissline TP ist die Stromversorgung kontinuierlich gewährleistet. "Bei Systemec leben wir von Vertrauen. Wir verkaufen Vertrauen. Und ABB konnte das zu 100 % erfüllen". Erfahren Sie, wie die Technologie von ABB dem niederländischen Rechenzentrumsbetreiber Systemec einen zuverlässigen, flexiblen Service ermöglicht.

Mehr dazu [EN]




Select region / language