Lebensdaueranzeige des Standard-Überspannungsableiters
Diese Option ermöglicht die Anzeige des Zustandes eines Überspannungs-Schutzgerätes über eine mechanische Anzeige, die von grün nach rot ändert, wenn das Überspannungs-Schutzgerät am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist. Wenn dies geschieht, muss das Überspannungs-Schutzgerät (SPD) ersetzt werden, da der Schutz nicht mehr gewährleistet ist.
Lebensdaueranzeige des Überspannungsableiters mit Reserve-Varistor
Im Falle eines Stromstoßes, der die maximale Kapazität des Gerätes überschreitet, könnte einer der Metalloxidvaristoren das Ende seiner Lebensdauer erreichen. Das Überspannungs-Schutzgerät schaltet daraufhin in die Reserve-Varistor-Position und die mechanische Lebensdaueranzeige an der Vorderseite des Produkts wechselt in die Zwischenstellung. Der Benutzer sieht dann, dass die Schutzfunktion des Überspannungsableiters beeinträchtigt, aber immer noch garantiert ist, und hat mehr Zeit, das
Schutzmodul zu ersetzen, da der Schutz in der Reserve-Varistor-Position dank des 2-stufigen Trennsystems gewährleistet ist.
Falls der Kunde gewarnt werden möchte, wenn einer der Metalloxidvaristoren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und das Produkt den Reserve-Varistor schaltet, muss der Überspannungsableiter mit einem Hilfskontakt (TS) ausgestattet sein.
Der Hilfskontakt ändert seinen Status, sobald einer der Metalloxidvaristoren beschädigt wird. Die Kombination aus Hilfskontakt (TS) und Reserve-Varistor ermöglicht eine vorbeugende Wartung, da die Information über die Verschlechterung der Schutzfunktion vorliegt, während der Schutz weiterhin garantiert ist. So lassen sich Wartungsaktivitäten planen, während die Anlage noch geschützt ist.