Lichtbogen-überwachung
Lichtbogenwächter TVOC-2
Die Lichtbogenüberwachung TVOC-2 baut auf die bewährte TVOC-Technik und Erfahrung aus über 35 Jahren auf und bietet unübertroffene Lichtbogenüberwachung. Der TVOC-2 Lichtbogenwächter schützt Menschen und Anlagen und reduziert deutlich mögliche Schäden, die durch einen Lichtbogen entstehen können.
Vom Lichtbogen zum Kabelbrand in 0,1 Sekunden
Nach 0,2 Sekunden fangen sowohl Kupfer als auch Stahl zu brennen an. Die TVOC-2 erkennt den Lichtbogen in weniger als 0,002 Sekunden, schaltet die Energiequelle über den zugeordneten Leistungsschalter ab und reduziert so deutlich die Schäden an Bauteilen im Inneren des Schaltschranks und bei danebenstehenden Personen.
Wie funktioniert das Arc Guard System™
Arc Guard System™ erkennt einen Lichtbogen in sehr kurzer Zeit und sendet ein Schnellabschaltungssignal an den Leistungsschalter. Da Licht als Hauptauslöser wirkt, schaltet das Arc Guard System™ unverzüglich ab. Durch diese Schlüsselfunktion werden alle anderen Schutzeinrichtungen und Zeitverzögerungen übergangen, was einen entscheidenden Vorteil bietet, wenn Ansprechzeiten in Millisekunden gemessen werden müssen.