Safeball
Safeball besteht aus einer Kugel mit zwei eingebauten Drucktastern, einem an jeder Seite der Kugel. Um eine Maschine starten und bedienen zu können, müssen beide Taster betätigt werden. Das Risiko einer unbeabsichtigten Aktivierung wird dadurch minimiert und das Gerät ist einfach und ergonomisch zu bedienen.
Safeball kann entweder für Einhand- oder Zweihand-Anwendungen eingesetzt werden. Bei einem Zweihand-Befehlsgeber muss der Bediener einen Safeball für jede Hand haben, um in der Lage zu sein, eine Maschine zu bedienen. Wenn ein oder mehrere Drucktaster losgelassen werden, wird der Maschine ein Stoppbefehl erteilt.
Vorteile
- Ergonomisch mit mehreren Greifpositionen
- Geringe, aber wahrnehmbare Betätigungskraft
- Flexible Montage
Eigenschaften
- 1 Schließer + 1 Öffner
- Verschiedene Kabellängen
- Bis zu PL e/Kat. 4