Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Instalación y puesta en marcha

Cuando un sistema está bien pensado, todo es más fácil, y configurar ABB-secure@home es tan fácil como instalarlo. El montaje inicial sólo requiere unos pocos pasos sencillos y ya está hecho. Le ahorra valiosas horas de trabajo y le ayudará a ganar más clientes también.

Sin cableado, sin problemas

ABB-secure@home es un sistema altamente evolucionado que es fácil de instalar en viviendas ya existentes. Su uso de la tecnología de radiofrecuencia inalámbrica minimiza la invasión y las perturbaciones durante la instalación y cuando su sistema necesite cambios en el futuro, se adaptará a ellos.

Pero ABB-secure@home es fácil por naturaleza

 

Autenticación 

Authentication_RGB_192x192

Una vez iniciado el sistema desde la unidad central, identifíquese como instalador. 


Conexión a ABB-free@home® 
Connection_RGB_192x192
Si la unidad central se conecta al bus de ABB-free@home®, puede emparejar los dos sistemas con solo copiar la clave que se muestra en el menú exclusivo de ABB-free@home®.



Configuración de un nuevo sensor

New_sensor_set-up_RGB_192x192Para alimentar el sensor, conecte la batería.
La unidad central registra el sensor automáticamente.



Asignación a una zona

Elija una zona de la vivienda en la que colocar el sensor o cree
nuevas zonas a las que asignarlo. Assign_to_zone_RGB_192x192
               


Pruébelo

Test_it_RGB_192x192Al terminar la configuración inicial, la unidad central realiza automáticamente una prueba de los sensores y le muestra un informe para que compruebe que todo funciona correctamente.  


Listo

La configuración inicial le permite, además, añadir fácilmente contactos de instalador y notificación, crear el PIN de usuario y asignar las zonas permitidas. Ready_RGB_192x192  

La integración es el secreto


La integración entre ABB-secure@home y ABB-free@home® es más fácil que nunca. Sólo hay que conectar la unidad central ABB-secure@home al BUS ABB-free@home®: la unidad central enviará automáticamente una clave de cifrado al punto de acceso del sistema ABB-free@home® para asegurar la protección de los datos intercambiados, y listo. Una vez emparejados, los dos sistemas están listos para trabajar juntos como un sistema único de Hogar Inteligente. Todos los dispositivos ABB-secure@home serán tratados como dispositivos nativos ABB-free@home®, permitiendo el control del sistema de seguridad a través de los paneles táctiles y la aplicación ABB-free@home®, vía smartphone y la tableta, así como mezclando y combinando las funcionalidades de seguridad y automatización del hogar en escenas y acciones.

Información adicional del sistema