Sensores empotrables

Ahorrando horas de trabajo

Fah-Portada Sensores

Free@home dispone de actuadores para encender, apagar, atenuar y controlar las funciones. Mediante las entradas binarias empotrables también se pueden integrar sensores convencionales, como por ejemplo los contactos de las ventanas. La familia de sensores está formada por sensores, termostatos, detectores de movimiento y pantallas.

¿Necesita más información?

Unidad de sensor/actuador
Este dispositivo combina un elemento de control y un actuador interruptor. Se instala como un interruptor empotrable. El dispositivo ya viene programado de fábrica: es decir, está preparado para una puesta en marcha inmediata, sin tener que programarlo. Y, por supuesto, también se puede cambiar la configuración de la unidad de sensor/actuador con posterioridad desde la interfaz de usuario, del mismo modo que el resto de sensores y actuadores.

Sistema centralizado                                            Sistema descentralizado
F@h-Centralizado                      f@h-Descentralizado
Más información
 

Nuestra oferta

Sensores empotrables Sky Niessen

Sensores empotrables Zenit

Select region / language