Ventajas

advantages_header_1183x353

Numerosas ventajas todo en uno. ABB-free@home® combina todas las cómodas funciones de la automatización del hogar y es un sistema es fácil de entender. La puesta en marcha es sencilla, por lo tanto se requiere menos esfuerzo y supone menos horas de trabajo.

Cómodo y fácil de usar


comfort-user-friendly_292x196ABB-free@home® hace el día a día más fácil. Con ABB-free@home® podrá controlar la casa como siempre y de forma más práctica: con Smartphone, Tablet u ordenador. Ya sea por pulsación o control de voz. Persianas, luces, calefacción, aire acondicionado o el sistema de comunicación Welcome pueden controlarse de manera individual o conjunta. Podrá subir persianas y las luces del baño con tan sólo pulsar un botón tumbado en la cama – o todo lo contrario podrá apagar todos los dispositivos del hogar pulsando un interruptor al abandonar su hogar. Conveniencia. Extremadamente cómodo. Muy energéticamente eficiente. La configuración de las escenas no podría ser más fácil – adáptese a cualquier ambiente y situación.

Todo es posible


La App ha sido desarrollada específicamente para ABB-free@home®. Puede usarse en Smartphones y Tablets con los sistemas operativos más comunes iOS y Android. No hace falta más software. Gracias a esta App, la configuración y uso de ABB-free@home® es igual de fácil que navegar por internet. Con un ordenador o Tablet podrá realizar la configuración y los ajustes – con un HTML5, independientemente de la plataforma. El acceso global al sistema ABB-free@home® es especialmente cómodo vía la plataforma myABB LivingSpace. Esta le permitirá controlar y ver el estado de su hogar – sin importar en qué lugar del mundo se encuentre.
devices_785x268

Gratis y flexible

ipad_292x196Las funciones son totalmente personalizables según sus necesidades. Todas las configuraciones pueden ser cambiadas más tarde gracias a la App. Esto permite que el sistema se adapte a los cambios que se vayan realizando en el hogar. Podrá elegir el diseño de los botones de acuerdo con sus preferencias. Podrá elegir entre varias series de interruptores de Niessen en los que colocar los sensores. Las tapas de las series de Niessen válidas para ABB-free@home® son compatibles con otros accesorios.

Más información del sistema

Select region / language