Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Instalación

El sistema de videoportero Welcome puede ser instalado por una única persona. Un sistema básico consiste en al menos una placa de calle, una estación interior y el elemento que controla el sistema Welcome. El sistema puede extenderse usando componentes adicionales. Todos los dispositivos deben conectarse entre ellos usando un cable bus. Esta tecnología hace que sea fácil convertir viejos sistemas en videoporteros Welcome.

 

Sistema de cable bus de 2 hilos para Welcome


Dos cables, el doble de fácil de instalar. El videoportero Welcome funciona de forma robusta como un sistema bus de dos hilos. Lo que supone poder rehabilitar la instalación existente, en condiciones normales, sin demasiado esfuerzo. Gracias al sistema modular de las placas de calle, los instaladores pueden elegir entre varias aplicaciones: viviendas unifamiliares, edificios con varias familias, y complejos residenciales, perfecto tanto para rehabilitaciones como para nuevas construcciones.

 

Sistema de control, el “cerebro” del videoportero Welcome

Control para confort. Todos los caminos conducen al sistema de control Welcome. Alimenta y controla al videoportero Welcome. Es el “cerebro” de todos los dispositivos, el sistema de control es obligatorio y se instala en cualquier sistema Welcome. No solo proporciona energía, sino que también gestiona todas las comunicaciones y controla las placas de calle y estaciones interiores de los edificios y la pasarela que tengan en común. El sistema de control estándar y el mini están diseñados para cubrir las distintas necesidades de un proyecto.

Tipología del sistema

Welcome
Welcome da la libertad de interconectar el sistema para adecuarse a las necesidades de cualquier edificio. La instalación se puede realizar utilizando dos tipos de conexionado, en serie o en árbol. De esta manera el cableado puede adaptarse para viviendas unifamiliares y bloques de apartamentos.

Con el conexionado en serie (1), es posible conectar los componentes del sistema uno detrás de otro. De esta manera se pueden conectar varias estaciones interiores en paralelo de forma muy sencilla.

El conexionado en árbol (2), está pensado para instalar de forma fácil el sistema Welcome en bloques de apartamentos.

La ventaja más importante del sistema es que se pueden combinar ambos tipos conexionado, esto ofrece una conexión estable de todos los componentes en caso de que uno de ellos falle.

 

 

Información del sistema