Productos y soluciones de Baja Tensión / Productos / Interruptores automáticos / Emax 2 / Ekip Power Controller

Ekip Power Controller

Ekip Power Controller: calcula tu ahorro

Relés de protección para el control de potencia

La exclusiva función Ekip Power Controller, patentada por ABB y solo disponible en los nuevos interruptores automáticos SACE Emax 2, monitoriza las cargas de la instalación y los equipos generadores y permite limitar la potencia máxima consumida de la instalación generando un importante ahorro en la factura eléctrica de la planta.

Ekip Power Controller, que puede integrarse en todos los relés de protección Ekip Touch de la serie Emax 2, permite mejorar la eficiencia energética de la instalación al gestionar automáticamente todo el sistema eléctrico de baja tensión. De hecho, es capaz de adaptar la demanda de energía de la instalación según la disponibilidad de las fuentes de energía, horario diario y costes asignados al plan energético correspondiente.

De esta manera, Ekip Power Controller mantiene el consumo eléctrico dentro de límites definidos y en consecuencia optimizar los costes de la gestión de la instalación y de la reducción de las emisiones.

Reducción de los costes energéticos con el mínimo impacto

Las cargas se desconectan de la fuente de energía durante períodos cortos, el mínimo número de veces estrictamente necesario y en un orden de prioridad predefinido por el usuario para limitar los picos de consumo eléctrico, que generan penalización por parte de las compañías eléctricas. Esto permite renegociar el contrato redactado con el proveedor de energía para reducir la potencia contratada, con la consiguiente reducción de costes totales de explotación de la planta.

Potencia limitada solo cuando es necesario

Ekip Power Controller gestiona hasta cuatro franjas horarias: por tanto, es posible respetar un límite de potencia en particular dependiendo de si se produce durante el día (horas punta) o la noche (horas valle). De esa manera puede limitarse el consumo durante el día, cuando las tarifas son más altas.

Instalación sencilla

Ekip Power Controller permite gestionar eficientemente la instalación con una arquitectura sencilla. Gracias a un diseño patentado, es suficiente medir la potencia total de la instalación sin que sea necesario medir la potencia consumida por cada carga. En consecuencia, los costes y tiempos de instalación se reducen al mínimo.

Listo para usar

Ekip Power Controller no requiere ni codificar, ni implementar, ni testear complejos softwares para PLCs o PCs porque todas las funciones lógicas ya está implementadas en la propia unidad de protección y está lista para usar; es suficiente establecer los criterios y prioridades de la gestión de cargas de la instalación desde un smartphone o directamente desde la pantalla del interruptor automático.

Mejora de la eficiencia del sistema eléctrico

Ekip Power Controller ayuda considerablemente a aplanar la curva de carga de las instalaciones de baja tensión, limitando el uso de fuentes energéticas para consumos pico en favor de las fuentes de energía eléctrica de base con mayor eficiencia.

Select region / language