Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

PRAMAC

Generación de energía fiable

El cliente

El Grupo PRAMAC de Siena diseña, fabrica y comercializa en todo el mundo una amplia gama de generadores eléctricos (desde 1 kW a 3 MW). Los interruptores seccionadores conmutadores motorizados OTM de ABB son la solución utilizada en los cuadros de distribución del sistema de transferencia LTS (Load Transfer Solution), que se suministra por separado con lógica externa.  

El sistema completo, que consta de un panel de control y un cuadro de distribución LTS, supervisa la red de distribución y arranca el motor automáticamente cuando se produce algún problema, de modo que en unos segundos el generador alimenta automáticamente la carga. 

El desafío

En esta situación, es extremadamente importante que el funcionamiento de los generadores tenga un alto nivel de seguridad y fiabilidad. Los dispositivos que forman la maniobra de transferencia (mecánica y eléctrica) deben garantizar un funcionamiento fiable en todas las circunstancias y evitar todo riesgo para el personal y los equipos.

PRAMAC tiene una presencia global y esto hace que requiera un proveedor que ofrezca soporte pre y posventa en todos los contextos en los que se usen sus generadores, dondequiera que estén instalados. 

La solución de ABB

Un factor crucial que hizo que PRAMAC seleccionara interruptores conmutadores motorizados OTM de ABB fue la solución de seccionamiento doble. Esta tecnología garantiza mayores niveles de protección contra el riesgo de arcos eléctricos en el momento del corte de corriente. El arco eléctrico se genera en dos puntos del meecqanismo de interruptoción en vez de uno, evitando que los contactos se puedan llegar a peguar y generar riesgos eléctricos para los equipos y el personal.

Otra importante ventaja fue que los interruptores conmutadores motorizados OTM tienen una posición 0 estable intermedia. Esta característica técnica hace que sea posible desconectar la red cuando sea necesario, incluso durante la fase inicial que precede a la conexión del generador.

Otro factor fue la amplitud de la gama OTM de ABB, específicamente diseñada para su uso con generadores. La gama OTM está fabricada de manera que se minimizan los micro retrocesos de los contactos durante la fase de funcionamiento. Esto mejora considerablemente la fiabilidad y evita la creación de arcos eléctricos y el riesgo de accidentes.

Por último, pero no menos importante, el tamaño reducido del interruptor también era una clara ventaja. El diseño compacto e inteligente de los interruptores OTM ha permitido a PRAMAC reducir el tamaño de sus cuadros eléctricos y por lo tanto el tamaño y el coste de sus soluciones.



            

            

Related products