Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Des colliers de serrage détectables Ty-Rap® qui permettent d'atténuer les risques de contamination dans le secteur agroalimentaire

Tout au long de son histoire, ABB a développé des technologies qui façonnent le monde autour de nous, de la production d'électricité jusqu'aux innovations intelligentes permettant aux clients de se concentrer sur leur métier. C'est une société d'ABB qui a inventé le collier de serrage Ty-Rap® en 1958. Un produit humble qui se trouve tout autour de nous, et qui continue à être développé pour satisfaire aux besoins spécifiques des clients.


ty-rap-logo
Nos colliers de serrage Ty-Rap sont performants grâce à une « poigne d'acier » unique : un cran de verrouillage en acier inoxydable non-magnétique solidement ancré dans la tête de l'attache et qui assure une fixation solide et durable dans des conditions difficiles. La surface nervurée et veinée empêche les attaches de glisser autour et le long du faisceau en cas de vibrations ou de chocs externes. Aujourd'hui, Thomas Betts propose plus de 500 types de colliers de serrage ainsi que de nombreux accessoires et outils, mais l'innovation se poursuit : des produits ignifuges développés pour l'industrie ferroviaire à une solution pour l'industrie agroalimentaire, l'attache autobloquante détectable, l'accent est mis sur le soutien aux clients ayant des besoins très spécifiques.  

Franklin Sullivan, Vice-Président Senior, Gestion globale des produits, Marketing & Ventes, Thomas & Betts, a déclaré : « Nous sommes fiers de l'héritage de Ty-Rap® et nous continuons à nous concentrer sur l'innovation pour répondre aux exigences de nombreuses applications. Nous avons rencontré un succès particulier avec notre Ty-Rap® détectable, qui aide nos clients de l'agroalimentaire à atténuer le risque de contamination des produits et les éventuels rappels de produits voire une atteinte à l'image de la marque. Il permet à nos clients de mettre en place un système compatible HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) et conforme à la législation relative à la sécurité alimentaire, telle que la FSMA (Food Safety Modernization Act).
Le collier de serrage détectable Ty-Rap® est conçu pour être facilement détecté par des détecteurs de métaux, des appareils à rayons X et des systèmes de détection visuelle. Construits en matériau polymère avec des additifs qui permettent d'augmenter leur magnétisme et densité, les colliers de serrage peuvent être détectés par les détecteurs de métaux et les appareils à rayons X. Par ailleurs, la couleur bleue claire leur permet de se démarquer, ce qui est vital dans les applications de traitement des aliments. Lorsqu'ils sont en polypropylène, ces colliers de serrage ont une flottabilité qui permet de les détecter visuellement dans les applications de traitement de liquide. »

Les colliers de serrage utilisés dans le secteur agroalimentaire sont bien représentés par un fabricant de produits de boulangerie dans l'Etat de New York. Le responsable de l'entretien électrique de l'installation a dû faire face à des changements de fabrication du fait de réglementations plus strictes suite à une vague de contamination dans l'industrie agroalimentaire en générale.


La société utilise désormais les colliers de serrage dans toute son installation, non seulement pour regrouper les câbles électriques, mais également pour mettre en place des signalisations. Par exemple, si l'usine doit isoler des équipements utilisés pour traiter des produits avec des ingrédients pouvant être allergènes, tels que du beurre de cacahuète, des colliers de serrage détectables sont utilisés pour placer des panneaux indiquant l'équipement à isoler pour traiter ces ingrédients.

Les milliers de colliers de serrage détectables utilisés par l'usine ces dernières années ont prouvé leur simplicité d'utilisation par rapport aux colliers de serrage conventionnels ou en acier inoxydable. Le responsable de l'entretien électrique a trouvé que le passage aux colliers de serrage détectables a apporté une « tranquillité d'esprit ».

Pour en savoir plus