Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Références Clients - Solarys

Une production rapide et fiable qui sauve la journée

Solarys, société basée à Arezzo en Italie et fondée en 2007 par Michele Burbi, est présente dans le secteur de l'ingénierie de conception et de la gestion de sites, aussi bien pour les aspects commerciaux que financiers.

Le défi

Le parc photovoltaïque de Malalbergo, la plus grande installation photovoltaïque en Toscane, est entré en service en février 2011 sur une zone d'environ 26 hectares dans la municipalité de Cortona. Une puissance de près de 10,5 MW est installée, équivalente aux besoins de 5 500 foyers, et la réduction conséquente des émissions de CO2 dans l'atmosphère correspond à 7 200 tonnes/an.

Un mois seulement après le début des travaux, le décret ministériel « Romani » totalement inattendu a été publié. Ce décret a raccourci le délai de raccordement au réseau afin de pouvoir bénéficier de mesures d'incitations, en anticipant de trois mois la date d'achèvement des travaux initialement prévus par Solarys

Les implications étaient conséquentes : sans les mesures d'incitations, la rentabilité globale aurait été sérieusement compromise. Après avoir surmonté la tentation initiale d'abandonner le projet, le planning (GANTT) a été complètement révisé et considérablement accéléré. Plusieurs fournisseurs ont dû être remplacés car ils n'étaient pas tous capables d'anticiper à ce point la livraison des matériaux. ;

La solution

Le pari a tout de même été réussi : l'installation était connectée au réseau deux jours avant le délai établi par le décret, et trois mois avant la date initialement prévue pour l'achèvement des travaux.

Plusieurs constructeurs étaient prêts à accepter la réduction drastique des temps de production ; parmi lesquels ABB, qui a impliqué l'usine de Marostica (298 boîtiers de raccordement), l'usine de Frosinone (interrupteurs-sectionneurs en boîtier moulé TMax T8, 2 500 A), l'usine de S. Palomba (disjoncteurs modulaires S 200 et appareillage modulaire sur rail DIN – relais, contacteurs et temporisateurs) et l'usine de Garbagnate Monastero pour l'assemblage des tableaux.

Ce partenariat, mis en place pour résoudre une situation extrêmement délicate, a renforcé la relation entre Solarys et ABB, qui est désormais une référence automatique pour tous les nouveaux projets, même à l'étranger. L'expérience tirée était de ne pas se laisser tenter par des opportunités semblant avantageuses en termes de prix mais ne tenant pas compte de valeurs bien plus importantes, tels que le temps et les efforts passés par le personnel de vente ainsi que la fiabilité, la flexibilité, la réactivité et la capacité de personnalisation des composants d'ABB.

Principaux produits concernés

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous