Référence client - Solarys

Select Language
  • English
  • español
  • français
  • polski
  • português
  • Türkçe
  • français (Belgique)

Une production rapide et fiable permet de gagner du temps

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

greenpower_banner

Solarys, une société basée à Arezzo, en Italie, et créée en 2007 par Michele Burbi, opère dans le domaine de l'ingénierie de conception et de la gestion de sites, en s'occupant des aspects commerciaux et financiers.

    Le défi

    Le parc photovoltaïque de Malalbergo, la plus grande installation photovoltaïque de Toscane, a été mis en service en février 2011 sur une superficie d'environ 26 hectares dans la municipalité de Cortona. Une puissance d'environ 10,5 MW est installée, ce qui équivaut aux besoins d'environ 5500 ménages, et la réduction conséquente du CO2 émis dans l'atmosphère équivaut à 7200 tonnes par an.

    Un mois seulement après le début des travaux, le décret ministériel “Romani”a été publié, ce qui a été littéralement un coup de tonnerre. Le décret a avancé la date limite de connexion au réseau afin de bénéficier des incitations, anticipant de trois mois la date d'achèvement des travaux initialement prévus par Solarys.  

    Les implications étaient sérieuses : sans les incitations, la rentabilité globale serait gravement compromise. Ayant surmonté la tentation initiale d'abandonner le projet, le calendrier (GANTT) a été complètement révisé et radicalement accéléré. Plusieurs fournisseurs ont dû être changés car tous n'étaient pas en mesure d'anticiper la livraison des matériaux avec une marge aussi importante.  

    La solution

    Mais le pari est réussi : l'installation a été raccordée au réseau deux jours avant la date limite fixée par le décret, soit trois mois avant la date initialement prévue pour l'achèvement des travaux.

    Plusieurs fabricants étaient prêts à accepter la réduction drastique des temps de production ; il s'agit notamment d'ABB, qui a impliqué l'usine de Marostica (298 combinateurs), l'usine de Frosinone (interrupteurs en boîtier moulé TMax T8, 2500 A), la société S. L'usine de Palomba (disjoncteurs modulaires S 200 et équipements modulaires pour rail DIN – relais, contacteurs et temporisateurs) et l'usine de Garbagnate Monastero pour l'assemblage des tableaux de distribution.

    Ce partenariat, qui a permis de résoudre une situation extrêmement délicate, a consolidé la relation entre Solarys et ABB, qui est désormais une référence automatique pour tous les nouveaux projets, y compris à l'étranger.La leçon tirée de cette expérience est qu'il ne faut pas se laisser tenter par des opportunités apparemment avantageuses en termes de prix, mais qui ne tiennent pas compte de valeurs encore plus importantes, telles que le temps et les efforts consacrés par le personnel de vente et la fiabilité, la flexibilité, la rapidité de réaction et la capacité de personnalisation des composants d'ABB.

    Principaux produits concernés

    • Contactez-nous

      Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

      Contactez-nous
    Select region / language